2011年11月14日

 システム オン チップ(SoC)向けIP(Intellectual Property:知的財産)のリーディングカンパニーであるImagination Technologies Group plc(CEO:Hossein Yassaie、以下イマジネーションテクノロジーズ)とルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)及びその子会社のルネサス モバイル株式会社(代表取締役社長:川崎 郁也、以下ルネサス モバイル)は、このたび、イマジネーションテクノロジーズのPowerVR Series6(コードネーム「Rogue」)グラフィックスファミリーのIPに関するマルチユースライセンスをイマジネーションテクノロジーズとルネサスが締結したことを発表します。システムオンチップ(SoC)向けIP(Intellectual Property:知的財産)のリーディングカンパニーであるImagination Technologies Group plc(CEO:Hossein Yassaie、以下イマジネーションテクノロジーズ)とルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)及びその子会社のルネサス モバイル株式会社(代表取締役社長:川崎 郁也、以下ルネサス モバイル)は、このたび、イマジネーションテクノロジーズのPowerVR Series6(コードネーム「Rogue」)グラフィックスファミリーのIPに関するマルチユースライセンスをイマジネーションテクノロジーズとルネサスが締結したことを発表します。

 本契約により、ルネサス モバイルはイマジネーションのPowerVR Series6グラフィックスファミリーを高性能スマートフォン、タブレット、車載情報機器向けプラットフォームへ採用していきます、また、ルネサス エレクトロニクスも他の民生市場向けSoC製品への導入を図っていきます。

 PowerVR Series6グラフィックスファミリーは、すべてのアプリケーションインタフェース(API)に対して、(チップサイズ)mm2あたり及び(消費電力)mWあたりの抜きんでた演算処理性能GFLOPS(Giga FLoating Operations Per Second)を実現できます。このため、ルネサス モバイルの製品は、操作性を向上する高性能ユーザインタフェース、超高速かつ刺激的なゲーム体験、ユーザの期待を越えた豊富なアプリケーションなどの先進的なグラフィックス性能を提供できるようになります。

 PowerVR Series6グラフィックスファミリーは、世界最多クラスのグラフィックスエンジニア数をもつチームが生み出す明らかな技術的優位性と優れたロードマップを提供するだけでなく、PowerVR対応機器に最適化した十万種類のアプリケーションを今日まで開発してきたサードパーテイとの連携により広がるエコシステムも有しています。

ルネサス モバイル株式会社SoC事業部長の服部俊洋は、次のように述べています。
「言うまでもありませんが、先進のグラフィックスパフォーマンスはユーザーの直感を通して強烈な視覚印象を与えることが重要になり、スマートフォンや今後の車載用ITシステムにとってますます必要になってきています。イマジネーションテクノロジーズは、ルネサスとルネサス モバイルがSoC製品に使う最先端グラフィックス技術の長期に渡るパートナーであり、このたびのPowerVR Series6グラフィックスファミリーを搭載することにより、今後、多くのマーケットやユーザーに対して魅力あるソリューションの提供が可能になります。」

イマジネーションテクノロジーズのマーケテイング担当副社長トニー キングスミスは、次のように述べています。
「PowerVR Series6グラフィックスファミリー のマルチユース契約を締結し、ルネサスとの戦略的パートナーシップを継続できることを嬉しく思います。ルネサスは当社のグラフィックス分野における長期に渡るパートナーであり、PowerVRをベースとした高性能グラフィックス能力を持つ、優れたSoC製品を絶えず市場に提供してきました。今回の我々の パートナーシップの延長により、両社はますますグラフィックス技術の最新トレンドを開拓、牽引していくことができるでしょう」

以 上

イマジネーションテクノロジーズについて

 マルチメディアと通信におけるチップ テクノロジーの世界的なリーディング カンパニーの Imagination Technologies Group plc(LSE:IMG)は、グラフィックス、ビデオ、ディスプレイ処理、マルチスレッド組み込み処理/DSP コア、マルチスタンダード通信アプリケーションおよびコネクティビティ プロセッサ向けの市場をリードするマルチメディア IP コアの製造およびライセンス供与を行っています。このようなシステムオンチップ(SoC)向けシリコン知的財産(IP)関連のソリューションは、幅広い開発者やミドルウェア エコシステムだけでなく、プラットフォーム レベルの IP およびサービスや強力なソフトウェア ツール製品群によって支えられています。ターゲット市場としては、 携帯電話、携帯マルチメディア機器、家庭用娯楽機器、低消費電力コンピューティングとモバイル コンピューティング、カー エレクトロニクスなどが挙げられます。 ライセンス先には、主要な半導体や家庭用デジタル製品関連の企業が含まれています。イマジネーションテクノロジーズの本社はイギリスにあり、世界各国に販売拠点と研究開発拠点を置いています。詳しくは www.imgtec.com をご覧ください。

ルネサス モバイルについて

商号:
ルネサス モバイル株式会社
(英文名称 : Renesas Mobile Corporation)
本社:
東京都千代田区大手町二丁目6番2号 日本ビル
資本金:
50億円(ルネサス エレクトロニクス 100%子会社)
沿革:
ルネサス エレクトロニクスは、携帯機器やカーナビゲーション向けのSoCを手掛けるモバイルマルチメディア事業を吸収分割してルネサス モバイル株式会社を設立、2010年12月1日より営業を開始した。新会社は、2010年11月30日に買収を完了したノキア・コーポレーションのワイヤレスモデム事業とルネサスのモバイルマルチメディア事業を承継し、製品力を強化して最先端のモバイルプラットフォームを提供する。
事業内容:
携帯機器やナビ向けを中心とするSoC等の半導体事業
従業員数:
約1,800名(連結、12月1日現在)
役員体制:
代表取締役社長 川崎 郁也

*PowerVはイマジネーションテクノロジーズの登録商標または商標です。

その他、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする