新CEO就任後1年で財務基盤を強化。 市場規模100億米ドルの電源IC市場で、すでに成長軌道に
2014年4月10日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、豊富な技術ラインナップと技術革新により、クラウド・コンピューティングからモバイル機器に至るまでの多様な用途向けのパワーマネジメント・ソリューションに重点を置く経営戦略を発表しました。新たな経営陣のもとで、インターシルは収益の大幅改善と、パワーマネジメント市場への経営資源傾斜投下の実現に成功しました。パワーマネジメントへの注力により、効率、バッテリ駆動時間、信頼性、インテリジェンス機能など、今後も市場要求の度合が高いさまざまな技術的課題の解決に取り組み、次代の製品開発を推進していきます。

インターシルのネイジップ・サイナエアー社長兼CEOは、「昨年3月の就任時に、インターシルの持つ実績と技術的な能力から見れば、会社の先行きは極めて明るいと考えていました」と述べ、さらに、急速に財務基盤を改善できたことに関し「わずか1年間で社員たちが達成した業績を、極めて誇りに感じています。財務基盤の健全化と、高度な差異化技術を活用できる分野への重点化により、インターシルは次世代電源IC技術のリーダーとしての地位を確立していく自信を深めました」と語りました。

 

インターシルは広範な設計資産(IP)、設計とプロセス技術開発の経験を活用し、最高の性能と効率、使いやすさ、高い信頼性を特長とするパワーマネジメントICソリューションを提供しています。インターシルは市場規模が100億米ドルのパワーマネジメント市場に向けた、数多くのキー・テクノロジーの実用化でユニークな位置を占めています。例えば、モバイル機器のバッテリ駆動時間の延長を可能にする電源ICを提供すると同時に、新製品の開発も推進し、推定60億米ドルの規模を持つ市場でビジネス機会を開拓しています。このほど発表した「ISL911xx」昇降圧スイッチング・レギュレータは、スマートフォンやタブレットの消費電力の増大に対応する先進的なパワーマネジメントICソリューションの集積を可能にします。

 

さらにインターシルは、業界をリードするデジタル電源技術により、市場規模が推定26億米ドルの産業機器/インフラ市場での技術的課題の克服にも取り組んでいます。2013年末には、コンピューティングと通信インフラ向けに最適なクラス最高の技術を実現した、第4世代デジタル電源プラットフォームを発表しました。また、デジタル電源のモジュール化でも成果をあげており、このほど、最もコンパクトで信頼性が高く、使いやすさに優れたデジタル電源モジュール「ISL8270M/71M」ファミリを発表しました。

 

Stifel Nicholas社のマネージング・ディレクタで、半導体のシニア・アナリストであるTore Svanberg氏は、「インターシルの重点市場と戦略製品は、今後の売上高の成長の牽引に大きな役割を果たします」と述べています。インターシルの革新的なパワーマネジメント技術を活用できる市場は以下の通りです。

 

有線/無線インフラ: クラウドベースのアプリケーションとデータ・シェアリングの急速な普及、それに伴うデータ・トラフィックの増加により、ネットワークとデータ・インフラが世界的に拡大しています。こうした設備は消費電力が極めて大きく、先進的なパワーマネジメント技術を必要とします。インターシルのDC/DCコントローラとアナログ/デジタル電源モジュール・ソリューションの包括的な製品ラインナップは、業界最高の効率と電力密度を提供し、設備とメンテナンスのためのコスト低減を可能にします。

 

モバイル: スマートフォンやタブレットの機能の向上とバッテリ駆動時間の延長に対する消費者のニーズの高まりに伴い、モバイル機器の電源要件はさらに複雑になっています。インターシルはマイクロプロセッサ用電源の分野で蓄積してきたパワーマネジメント技術を活用し、小型、薄型のパッケージに封止し、バッテリ駆動時間の延長を実現できる、高効率、高集積ソリューションを提供しています。

 

産業機器: インターシルはデジタル/アナログ・コントローラ、電源モジュール、スイッチング・レギュレータの包括的な製品ラインナップを提供しています。こうした高集積、高効率の電源製品は、スマートホーム、スマートグリッド、試験/計測機器、医療機器、FAなどの広範な産業用アプリケーションの電源回路設計を簡素化します。

 

車載: 車載部品の電子化は、半導体業界にとって最も大きなビジネス機会を提供しています。インターシルは成長を遂げ始めたハイブリッド車や電気自動車向けのバッテリとパワーマネジメント・アプリケーションのほか、インフォテインメント向けの最新ビデオ技術に対するニーズに対応し、キー・テクノロジーへの投資を行っています。

 

航空宇宙: インターシルの製品は、宇宙に打ち上げられた人工衛星のほぼすべてに採用されています。インターシルは信頼性、効率、精度が高く、過酷な環境で要求される厳しい電圧精度に対応できる耐放射線特性電源製品の提供で、優れた実績をあげてきました。


インターシルの先進的なパワーマネジメント技術開発の詳細については、インターシルのYouTubeチャネル https://www.youtube.com/user/intersiljpをご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする