インターシル 次世代情報インフラ電源システム向けに 完全集積型6Aデジタル・スイッチング・レギュレータ「ZL2102」を発表

現在の株価
投資家の皆様へ

使いやすさに優れた6Aデジタル同期整流型降圧DC/DCレギュレータ、 電源システムの製品開発期間を短縮

2013年12月04日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、12月3日(米国時間)、業界をリードするパワーマネジメントICファミリの新製品として、6Aデジタル同期整流型降圧DC/DCレギュレータZL2102を発表しました。新製品のZL2102は自動補償機能を備えた完全集積型のDC/DCレギュレータです。出力電圧は0.54Vから5.5Vまで可変で、入力電圧範囲は4.5Vから14Vです。高集積と構成の容易さを特長としており、最も高機能な情報インフラ電源システムに対しても、高い信頼性を提供します。

ZL2102は自動補償機能を備えたインターシルの第3世代デジタル電源製品で、電力段のキャラクタライゼーションと、それに応じた位相補償の自動調整を行い、安定性と信頼性を向上します。この自動調整により、複雑な設計計算が不要になり、設計時間を短縮できます。さらに、外付け部品の経年劣化への対応も可能で、信頼性の高い電源ソリューションを提供します。

 

また、ZL2102は基板面積が6mm x 6mmと小サイズの高性能ソリューションを実現します。内蔵の同期整流パワーMOSFETにより、4.5Vから14Vの入力電圧から、最大6Aの連続負荷を高効率で駆動できます。補償機能、ブートストラップ・ダイオードのほか、内蔵ゲート・ドライバに電圧を供給する低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)の集積により、外付け部品と基板面積の最小化が可能です。

 

ZL2102は設計時間短縮のために、インターシルがゼロから開発した製品です。外付けピンストラップや抵抗の設定により包括的な回路構成が可能で、すべての主要パラメータの設定と、スイッチング周波数、出力電圧、ソフトスタート・ランプ/遅延設定、シーケンシング・オプションの調整が可能です。先進的な回路構成を実現するため、70超のPMBus™コマンドをサポートしているほか、設計を容易にするインターシルの新しいPowerNavigator™ GUIの使用も可能です。PowerNavigator GUIはLOC(Lines of Code)の書き込みを必要とせずに複数の製品設計を可能にするとともに、視覚的なシーケンシング/ドラッグ・アンド・ドロップ機能により、設計時間を大幅に短縮します。

 

複雑な電源システムでは、信頼性の向上のため、すべての電源レールの完全な制御と監視のために、モニタとシーケンサが使用されます。ZL2102はこうした機能をすべて集積しており、PMBusインタフェースを通じた電源のあらゆるパラメータの監視と制御が可能になります。また、最適化のために、コストの高いハードウェアの変更を行う必要がありません。さらに、一旦設計に採用した回路を複製し、システム全体で簡単に再使用できます。

 

CUI Inc.など、業界をリードするグローバルな電源製品のサプライヤは、システムレベルでデジタル電源ソリューションが持つメリットを活用するため、デジタル電源の採用を急速に進めています。CUI Inc.のNovum Advanced Digital Power Groupのシニア・バイス・プレジデントのMark Adams氏は「お客様の電源要件がますます複雑になるにつれ、デジタル電源は、必要不可欠な信頼性の高いオプションとなりつつあります。デジタル電源により、設計時間と設計リスクの低減とともに、高効率でよりインテリジェントな電源システムの設計が可能になります」と語りました。

 

ZL2102の特長

  • 6A FETの内蔵により、ソリューション・サイズを低減し、設計とレイアウトを簡素化
  • 外付け抵抗によりすべての主要機能の設計と調整が可能で、設計を簡素化
  • 業界標準のPMBusインタフェースの使用により、あらゆるテレメトリック・データ(出力電圧、入力電圧、出力電流、温度)の正確な監視が可能
  • 単線式DDCバスにより、各種インターシル製品間のシーケンシング、同期、故障管理が可能
  • 内蔵の不揮発性メモリにより、すべての構成/設定パラメータの保存が可能
  • 内蔵のLDOにより、12Vからの単一電源動作を可能にし、設計を簡素化
     

価格と供給

ZL2102 6Aデジタル同期整流型降圧DC/DCレギュレータは6mm x 6mmの36ピンQFNパッケージで提供され、1,000個一括購入時の単価は3.10米ドルです。また、デモボード「ZL2102DEMO1Z」を単価80米ドルで提供しています。ZL2102の詳細はhttp://www.intersil.com/jp/products/power-management/zilker-labs-digital-power/digital-integrated-fet-regulators/ZL2102.htmlをご覧ください。

 

※Intersil、PowerNavigator、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。