RAマイコンファミリで提供するFSP(Flexible Software Package)を説明します。

費用 (無料) 対象製品 RAファミリ
開催日時/会場
2025年 3月 17日(月)~ 3月 24日(月)終日 オンデマンド
お申し込み受付の締切は、2025年 3月13日(木)17:00 となります。
受講をお勧めしたい方
- RAファミリのFSPを用いたプロジェクト開発を体験したい方
- RAファミリの開発環境と評価キットは用意できたが、まだ評価を開始できていない方
- セミナーには一部演習が含まれます。(①既にRA評価キットをお持ちの方、②ボード不要で参加される方、全ての方が受講可能です。)
受講に必要な前提知識
- マイコンの基礎知識とC言語による組み込みプログラミング経験
- 統合開発環境を用いたプロジェクト開発経験
- RAファミリおよびFSPの概要
- 統合開発環境e² studioにて、RAの新規プロジェクト作成手順
- RAファミリ、FSPの概要や新規プロジェクト作成手順をご存じない方は、FSPを使ってみよう! Arm® Cortex®-Mコア RAマイコンファミリを楽々開発をご受講ください。
内容
Arm®コアMCUを採用しているRAファミリは、FSP(Flexible Software Package)によってMCUシリーズを意識することなくスピーディーにアプリケーションプログラムを開発していただくことができます。
本セミナーでは、ルネサス提供の評価キットを用いたRAの評価を開始していただけるよう、統合開発環境e² studioによるFSPを用いたRAのプロジェクト開発手法を紹介します。 FSPを使うことで評価キット(MCU)が異なっていても操作手順は同じ! よって、お手元にe² studioといづれかの評価キットをご用意いただければ、評価キットの違いを気にすることなく動画と同じ操作をお手元で実現いただけます。動画のガイドに沿って作業していただくことで、FSPによるシンプルかつスピーディなプロジェクト開発を体験していただけるセミナーです。 セミナー実施期間中は土曜日、日曜日含め24時間ご視聴いただけます。カリキュラムに沿って、複数の動画で構成されておりますので、ご自身のタイミングでご受講いただけるセミナーとなっています。
なお、RAファミリの製品紹介、開発環境の構築、RTOSは扱いません。これらの情報につきましては、RA製品紹介ホームページ または、関連セミナーをご活用願います。
(「短期集中! FSPを用いたRAファミリのプロジェクト開発手法 ~Arm® Cortex®-MコアRAファミリを使用~(オンデマンドセミナー)」と同じ内容となります。)
カリキュラム
- FSPの概要
- 評価キットとサンプル
- RTT Viewerを用いたデバッグ手法
- 端子制御(Pinsタブ)
- 評価キットでのLED制御のお作法
- 周辺機能(Stacksタブ)
○GPT
・端子出力
・割り込み
○外部割り込み(IRQ) - ISRの変更(Interruptsタブ)
- ELC(Event Linksタブ)
※「短期集中! FSPを用いたRAファミリのプロジェクト開発手法 ~Arm® Cortex®-MコアRAファミリを使用~(オンデマンドセミナー)」と同じ内容となります。
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- 開発環境 FSPv.3.5.0以降 (e² studioを含む)
- J-Link® RTT Viewer (SEGGER社製デバッグツール)←入手方法は動画内で紹介します。
- 評価キット RAファミリ評価キット (「MCUグループ評価キット(EK-RAxxx)」および「Fast Prototyping Board」 (FPB-RA6E1, RA4E1))
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- 開発環境 FSPv.3.5.0以降 (e² studioを含む)
- J-Link® RTT Viewer (SEGGER社製デバッグツール)
- 評価キット RA6E1 Fast Prototyping Board(FPB-RA6E1)
オンデマンドセミナー受講環境
オンデマンドセミナーは実施期間中であれば土曜日、日曜日含め24時間ご視聴いただけます。ご自身のタイミングでご受講いただけます。
■ オンデマンドセミナーご受講時の注意事項
- オンデマンドセミナーのIDとパスワード
本セミナーはJ-stream社のサイトより提供させていただきます。動画視聴に使用するIDとパスワードは「[email protected]」から本セミナーにご登録いただいたメールアドドレスに送られます(セミナー開催日の2営業日前17:00以降を予定)。IDとパスワードはご受講まで紛失しませんようにご注意ください。 - 迷惑メール除外設定のお願い
お客様のメールサーバーのセキュリティ機能により、「[email protected]」からのメールが迷惑メールと判断され、パスワードなどのお知らせが届かなくなる可能性がございますので、設定をご確認ください。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2025年 3月 17日(月)~ 3月 24日(月)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。
RTOSを導入しよう!FSPを用いたAzureRTOSプロジェクト開発手法~Arm® Cortex®-MコアRAファミリを使用~(オンデマンドセミナー)

【開催場所】 オンデマンド
【受講料】 無料