1. Home
    2. 半導体セミナー
    3. eラーニング

V850クイックラーニング

Webを使用して、お客様のペースで学習を進められるV850 Webクイックラーニングをご用意しています。
どなたでも無料でご活用いただけます。

78K/V850マイコン タイマ・カウンタ基礎コース

コース概要

当社製、78K/V850マイコンに搭載されている、タイマ・カウンタについての基礎的な 内容をご説明します。
マイコンに内蔵されているタイマ・カウントの動作について知りたい方にお勧めです。

学習所要時間

約27分

動作環境

正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。

詳細内容(目次)

  • 第1章 タイマ・カウンタとは
  • 第2章 カウント動作による違い
  • 第3章 カウントへの付加機能
  • 第4章 タイマ・カウンタの用途(動作)
    • ①測定機能
      • 外部イベント・カウント
      • ディレイ・カウント
      • パルス幅測定、時間間隔測定
    • ②出力機能
      • インターバル・タイマ
      • 方形波出力
      • パルス出力
      • 分周器出力
      • PWM出力
      • ワンショット・パルス出力
  • 第5章 タイマ・アレイ

今すぐ開始する

音声が出ますのでご注意ください。

Menu
Contact