1. Home
    2. 半導体セミナー
    3. eラーニング

RXクイックラーニング

Webを使用して、お客様のペースで学習を進められるRX Webクイックラーニングをご用意しています。
どなたでも無料でご活用いただけます。

RX600コース

コース概要

RXファミリの特長とRX610の内蔵周辺機能、エミュレータやコンパイラ等の開発環境について学習できます。

学習所要時間

約125分

動作環境

正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。

詳細内容(目次)

  • RXファミリの特長と製品展開
  • RXファミリ用エミュレータのラインアップ
  • RX用Cコンパイラのオプション
  • RX610の内蔵周辺機能
  • コード生成支援ツール(PDG)の使用方法

今すぐ開始する

音声が出ますのでご注意ください。

関連情報

Menu
Contact