1. Home
    2. 半導体セミナー
    3. eラーニング

動作環境

クイックラーニングは下記の環境で受講されることを推奨いたします。環境が異なる場合、正常に表示できない場合もございますので、ご了承ください。

項 目 推奨動作環境
OS Winsdows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® Windows 7™
ブラウザ Internet Explorer® 6.0 SP2以上, Firefox® 2以上
プラグイン Adobe® Flash® Player
CPU 512MB以上
通信速度 56Kbps以上
JavaScript設定 有効

Windows、Windows Vista、Windows 7、Internet Explorerは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Flashは、合衆国および/またはその他の国におけるアドビ システムズ社の登録商標です。
Firefoxは、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における登録商標です。

Menu
Contact