1. Home
    2. 半導体セミナー
    3. 受講者の声

受講者5 「リアルタイムOSタスク設計基礎」受講

受講者イラストイメージ画像

受講セミナ : リアルタイムOSタスク設計基礎
受講された内容を適応される製品 : この先の開発製品全般

  • -本セミナは有意義でしたか?
    • 有意義でした。タスク構成の考え方について、シンプルにもできるし複雑にもできるが基本1機能1タスク、1デバイス1タスクで考慮することで流用しやすく見通しやすいプログラム構成にできることを感じました。
  • -本セミナはよく理解できましたか?
    • 講師の方の進め方が分かりやすかったと思います。
  • -テキストは難しくなかったですか?
    • RTOSは久しぶりでしたが分かりやすかったです。
  • -テキストのボリュームはいかがでしたか?
    • 演習はソフトウェアのチャタリングに凝ってしまったため時間がなくなりましたが、機能の実装を優先するのであればちょうどよいと思います。
  • -演習は難しくなかったですか?
    • 仕様の理解もしやすく、実装の幅も調整できたため良かったと思います。
  • -演習のボリュームはいかがでしたか?
    • ちょうど良かったと思います。
  • -開発支援ツールの印象を教えてください?
    • 特別使いやすいわけではありませんでしたが、使いづらい感じもありませんでした。
  • -実施日数はいかがでしたか?
    • 長すぎず短すぎず、ちょうどよいと思います。
  • -セミナ全体を通してご意見がありましたらお願いします。
    • 有意義でしたが演習時間がもう少し欲しかったと感じます。

受講者の声の一覧に戻る

Menu
Contact