1. Home
    2. 半導体セミナー
    3. 受講者の声

受講者3 「交流デジタル電源ソフトウェア基礎」受講

受講者イラストイメージ画像

受講セミナ : 交流デジタル電源ソフトウェア基礎
受講された内容を適応される製品 : インバータ

  • -本セミナは有意義でしたか?
    • 交流電源の制御は知見が乏しく、インバータを手がける予定だったので非常に有意義でした。
  • -本セミナはよく理解できましたか?
    • ソフトウェアは従来もHEWを使用しておりましたので理解できました。
  • -テキストは難しくなかったですか?
    • 非常にわかりやすかったです。わからない部分は後日再度復習して理解したいと考えます。
  • -テキストのボリュームはいかがでしたか?
    • ちょっと2日では期間が足りないほどボリューム大きいです。
  • -演習は難しくなかったですか?
    • ハードウェアとソフトウェアが両方入っていますので不得意の部分はわかりにくいです。
  • -演習のボリュームはいかがでしたか?
    • 演習時間がもっとあってもよかったかなと思います。
  • -開発支援ツールの印象を教えてください?
    • HEWは普段使っているのでわかります。
  • -実施日数はいかがでしたか?
    • 最長2日くらいしか時間がとれないので最適です。
  • -セミナ全体を通してご意見がありましたらお願いします。
    • 非常に満足できました。

受講者の声の一覧に戻る

Menu
Contact