1. Home
    2. 半導体セミナー
    3. 受講者の声

受講者2 「モータ制御基礎」受講

受講者イラストイメージ画像

受講セミナ : モータ制御基礎
受講された内容を適応される製品 : 自動車向け

  • -本セミナは有意義でしたか?
    • 等価回路、ベクトル制御(3→2軸変換)など理論的な所や導出が知りたかったが実技的な所がメインだったので、残念だった。
  • -本セミナはよく理解できましたか?
    • 説明があった部分に関しては丁寧な講義だったので理解できた。
  • -テキストは難しくなかったですか?
    • 体系的に作っていただけるともっとわかりやすくなると思います。
  • -テキストのボリュームはいかがでしたか?
    • 十分だと思います。
  • -演習は難しくなかったですか?
    • 演習自体は出来上がったものを動かすだけだったので、簡単だった。
  • -演習のボリュームはいかがでしたか?
    • 演習より講義を増やして頂きたかった。
  • -開発支援ツールの印象を教えてください?
    • 特に問題はありませんでした。
  • -実施日数はいかがでしたか?
    • 特に問題はありませんでした。
  • -セミナ全体を通してご意見がありましたらお願いします。
    • 実技部分が多かったのが、残念でした。もっと理論的な所を期待していました。

受講者の声の一覧に戻る

Menu
Contact