1. Home
    2. 半導体セミナー

組込み機器のIoT化に役立つHMI開発体験コース 中級

費用 (無料)   対象製品  RX63N, RX64M

操作性の良いHMI開発の工数を大幅に削減できる手法を習得できます。

開催日時/会場

2018年 02月20日(火)
13:00~17:30 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

 

講師

受講をお勧めしたい方

  • グラフィックス表示機器付きの製品開発を検討されている方
  • すでにGUI開発に携わっていて、より開発工数削減をご検討の方
  • IoTでのHMI構築技術について検討されている方
  • 組込みソフトウェアエンジニア

受講に必要な前提知識

  • C言語の基本を理解されている方(但し、必須ではありません) 

内容

あらゆるモノがネットワークにつながり、お互いが情報をやり取りするIoTの時代がすぐそこまで来ています。
また、組込み製品にも操作性の良いHMI(ヒューマンマシンインタフェース)が求められており、IoTや産業系製品などあらゆる分野でその必要性が増しています。
さらに製品開発においては、デバイスの性能だけではなく、いかに効率的な開発ワークフローを構築できるかも成功のひとつの鍵を握っています。
本セミナーでは、操作性の良いHMIの開発工数を1/10にすることが可能な組込みGUI統合開発環境「GENWARE3」を使い、IoTを意識した効率的な開発手法をタッチパネルを搭載したRX63N搭載「GR-SAKURA」で体験します。

カリキュラム

1日目

(1)効果的な組込みGUI開発での開発プロセスとは

  • 組込みGUI統合開発環境GENWAREシリーズの活用

(2)GUIエディタ(GENSKETCH3)の使い方 [実習]

  • GUI画面への部品配置、プロパティ設定、ソースコード生成

(3)HMIの課題演習 [実習]

  • IoTを想定したHMIアプリの作成

(4)まとめと質疑応答

演習環境

  • CPUボード(RX63N搭載のGR-SAKURA)
  • タッチパネル液晶基板
  • RXファミリ用 GCCコンパイラ
  • 組込みGUI統合開発環境 GENWARE3(ジェンウェアスリー)

  *GENWARE3/3Nの詳細はこちら 


本セミナーの申込み受付けは全て終了しました。申込みありがとうございました。

2018年 02月20日(火) 終了しました

Contact