1. Home
    2. 半導体セミナー

RZ/A1開発効率化セミナー ARM DS-5 & C++test編 中級

費用 (無料)   対象製品  RZ/A1

開催日時/会場

2017年 11月21日(火)
13:00~17:30 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
2017年 11月30日(木)
13:00~17:30 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました

 

講師

  • 株式会社DTSインサイト
  • テクマトリックス株式会社

受講をお勧めしたい方

  • RZファミリの採用をご検討中の方
  • SH-2AをはじめとしたワンチップマイコンのC言語開発経験者で、MPUやCortex®-Aシリーズにご興味をお持ちの方
  • ソフトウェア実装作業からテスト初期フェーズ(単体テストなど)作業を効率化されたい方
  • 開発現場でソフトウェアの品質向上を実現されたい方

受講に必要な前提知識

事前に組み込みC言語入門~実装編~コースの受講を推奨します。

内容

RZ/A1は、ルネサスマイコンの使いやすさをそのままに、ルネサス独自技術とArm® エコシステムを組み合わせることにより、制御とITが融合するこれからのスマート社会に必要なソリューションを提供する新しい組込みプロセッサファミリです。CPUにArm Cortex-A9を採用することによりさらに高速動作を実現。よりソフトウエアリッチな製品に仕上がっております。
 「DS-5 Professional Edition」は、Arm純正の開発環境です。本セミナーでは、これからRZ/A1の評価や開発を行う方を対象に、実機を使用した演習を通して既存マイコンからの移行や開発ツールについて基礎からわかりやすく解説します。
また、オールインワンテストツール「Parasoft C++test」の機能の中でバグの早期発見・デグレード防止を実現する静的・動的解析機能もあわせてご体感いただけます。

カリキュラム

(1)RZ/A1Hの概要

  • RZ/A1Hの製品構成と特徴を解説します。

(2)環境移行のポイント

  • 演習の概要と既存マイコンの違いを解説します。

(3)プロジェクト設定とデバッグの操作の基本演習

  • DS-5プロジェクト設定とデバッグ演習を実施します。

(4)RZ/A1効果的なメモリの使用方法演習

  • MMU(メモリマネージメントユニット)・キャッシュ設定演習を行います。

(5)割り込み機能と割り込みレベル演習

  • 割り込み動作演習を行います。

(6)起動処理演習

  • シリアルフラッシュROMからの起動演習を行います。

(7)テクマトリックスとC++testとは

  • 「C++test」の紹介

(8)テストツールの基本演習

  • テストツール「C++test」を使用した演習を実施します。

(9)質疑応答

  ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • 統合開発環境「DS-5 Professional Edition」Arm社製
  • デバッグアダプタ「ULINK2」 Arm社製
  • RZ/A1 CPUボード アルファプロジェクト社製
  • テストツール「Parasoft C++test」


※セミナー競合他社様のご受講は原則お断りいたします。


本セミナーの申込み受付けは全て終了しました。申込みありがとうございました。

2017年 11月21日(火) 終了しました
2017年 11月30日(木) 終了しました

Contact