1. Home
    2. 半導体セミナー

RZ/A1スキルアップセミナー IARシステムズ編 中級

費用 (無料)   対象製品  RZ/A1

開催日時/会場

決定次第、公開いたします。

講師

IARシステムズ株式会社

受講をお勧めしたい方

  • RZファミリの採用をご検討中の方
  • EWARMの採用をご検討中の方

受講に必要な前提知識

内容

本セミナーでは、はじめてRZ/A1の性能を最大限活用する際に課題となる5つのポイントについて説明し、高い性能を引き出すための技術知識の習得を目的とします。実際に、RZ/A1搭載評価ボード『GR-PEACH(コア社)』と統合開発環境「IAR Embedded Workbench for Arm®」を使って動作を確認することでより深い理解をすることができます。

カリキュラム

(1)「RZ/A」シリーズのご紹介

(2)本セミナーのポイントとEWARMの紹介

(3)命令セット

(4)割り込み制御

(5)パイプライン

(6)分岐予測

(7)キャッシュ

(8)質疑

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • 統合開発環境 「IAR Embedded Workbench for Arm®」 IARシステムズ社製
  • Arm用JTAGエミュレータ 「Ijet-Arm®」 IARシステムズ社製
  • RZ/A1H搭載 mbed ボード「GR-PEACH」コア社製

 

※セミナー競合他社様のご受講は原則お断りいたします。


本セミナーの申込み受付けは全て終了しました。申込みありがとうございました。

Contact