1. Home
    2. 半導体セミナー

DMAとSCIFの連携もe² studioでスマートに開発~RZ/T1編~ 中級

費用 (無料)   対象製品  RZ/T1

開催日時/会場

2018年 06月26日(火)
13:00~17:00 豊洲会場(豊洲フォレシア)
2018年 06月29日(金)
13:00~17:00 新大阪会場(CIVI新大阪東)

受講をお勧めしたい方

  • 簡単にアプリケーションを開発してみたい方
  • RZ/T1の無償開発環境にご興味のある方
  • RZ/T1をRXやRL78マイコンと同様にNonOS,シングルコアとして扱えることに興味のある方

受講に必要な前提知識

内容

本セミナーでは、統合開発環境e² studioを使ったタイマによるLEDの点滅制御、DMAによるシリアル送信、サンプルプログラムの取り込み方法、RZ/T1特有のブート時の注意点など多種多様な演習によって、e² studioの機能を体感的に学んでいただけます。
また、RZ/T1で採用しているArm® Cortex® -R4と聞くとハードルが高そうに思えますが、グローバルに普及しているオープンソースの"Eclipse"をベースにしたe² studioを使えば、OSレスでも簡単にプログラムが作れます。
「OSレスで、より早く・より簡単に、高速な演算処理をしたい」の声にお応えできるセミナーになっています。

カリキュラム

(1)RZ/T1のご紹介

(2)ハンズオン

  • 演習1 タイマによるLED制御(コード生成とe² studioの説明)
  • 演習2 DMAによるシリアル送信(コード生成による簡単プログラミング)
  • 演習3 スマートブラウザによるSCIFサンプルプログラムのインポート
  • 演習4 e² studioでのRAMブートとフラッシュブートの違い
  • 演習5 e² studioでのマルチコアでのデバッガ起動方法

(3)RZ/T1向けe² studioの新機能ご紹介(スマートマニュアルなど)

(4)Q&A、その他

  ※本セミナーでは、キャッシュなどRZ/T1固有の機能説明はありません。

  ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • 統合開発環境 e² studio (ルネサスエレクトロニクス社製)
  • ARM用JTAGエミュレータ「J-Link-Lite」(SEGGER社製)
  • RZ/T1搭載 評価ボード Renesas Starter Kit+ for RZ/T1(ルネサスエレクトロニクス社製)

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2018年 06月26日(火)
2018年 06月29日(金)

Contact