1. Home
    2. 半導体セミナー

RZ/T1スタートアップセミナー ARM DS-5編 中級

費用 (無料)   対象製品  RZ/T1

これからRZ/T1の評価や開発を行う方を対象に、実機を使用した演習を通して既存マイコンからの移行や開発ツールについて基礎からわかりやすく解説します。

開催日時/会場

2017年 07月21日(金)
13:00~17:30 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
2017年 07月28日(金)
13:00~17:30 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました
2017年 11月22日(水)
13:00~17:30 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
2017年 12月01日(金)
13:00~17:30 新大阪会場(CIVI新大阪東) 募集終了しました

 

講師

株式会社DTSインサイト

受講をお勧めしたい方

  • ワンチップマイコンのC言語開発経験者で、リアルタイム性能やキャッシュ活用にご興味をお持ちの方
  • 産業用アプリケーションのC言語開発経験者の方
  • Arm®Cortex®-Rシリーズにご興味をお持ちの方

受講に必要な前提知識

内容

RZ/T1は、リアルタイム制御向けCPU Arm®Cortex®-R4Fを採用し、最大600MHzでの高速動作が可能です。またキャッシュメモリ経由でのアクセスを不要とし、高リアルタイム応答処理を実現できる密結合メモリ(TCM)を搭載したためCPUからの高速なアクセスを実現します。
Arm純正「DS-5 Professional Edition」は、RZファミリ向けに最適化された開発環境です。本セミナーでは、これからRZ/T1の評価や開発を行う方を対象に、実機を使用した演習を通して既存マイコンからの移行や開発ツールについて基礎からわかりやすく解説します。

カリキュラム

(1)RZ/T1の概要解説

  • RZ/T1シリーズのコンセプトや特徴をご紹介します。

(2)環境移行のポイント

  • 既存マイコンとの違いを解説します。

(3)開発環境「DS-5」紹介と基本操作

  • DS-5を使用して、プロジェクト作成および基本的なデバッグ操作を説明します。

(4)RZ/T1を効果的に使うには?

  • MPU、TCM、キャッシュを使用し、効果的なメモリの使用方法について演習します。

(5)周辺プログラミング

  • 割り込み動作について演習します。

(6)起動処理演習

  • シリアルフラッシュROMからの起動演習を行います。

演習環境

  • 統合開発環境「DS-5 Professional Edition」Arm社製
  • デバッグアダプタ「ULINK2」Arm社製
  • RZ/T1搭載評価ボード ルネサスエレクトロニクス社製

本セミナーの申込み受付けは全て終了しました。申込みありがとうございました。

2017年 07月21日(金) 終了しました
2017年 07月28日(金) 終了しました
2017年 11月22日(水) 終了しました
2017年 12月01日(金) 募集終了しました

Contact