1. Home
    2. 半導体セミナー

Renesas Synergy™に組み込まれたGUIX™およびGUIX Studio™を使用したGUI開発体験 中級

費用 (無料)   対象製品  Renesas Synergy™

開催日時/会場

2018年 6月14日(木)
9:30~17:00 豊洲会場(豊洲フォレシア)
2018年 6月27日(水)
9:30~17:00 新大阪会場(CIVI新大阪東)

講師

  • 株式会社グレープシステム
  • ダイナコムウェア株式会社

受講をお勧めしたい方

Renesas Synergy™によるGUI開発をご検討中の方

受講に必要な前提知識

  • C言語による組み込みプログラミング経験
  • Renesas Synergy™ プラットフォームの基礎知識
    Renesas Synergy™ プラットフォームの基礎知識をお持ちでない方には、「Renesas Synergy™ プラットフォーム入門ハンズオン」コースのご受講を推奨します。

内容

IoT機器のエンドポイントデバイスにとっては、通信機能の他に、分かり易いGUIも重要な要素の一つです。Renesas Synergy™ プラットフォームの中核であるSynergy Software Package(SSP)には米国Express Logic社製のGUI設計用ミドルウェアGUIX™があらかじめ組み込まれており、それに対応したGUI設計ツールGUIX Studio™も無償で使用できます。これらを使用することにより従来面倒であった画面設計が、PC上で直感的・視覚的に進められ、開発期間の短縮にもつながります。
本セミナーではExpress Logic社の国内唯一の代理店であり、同社のソフトウェアを熟知したグレープシステム社を講師に迎え、GUIX™、GUIX Studio™を使用した画面設計からターゲットボード上での実行までを実際に体験いただけます。
また、画面設計の際の課題の一つである文字フォントの一例として、ダイナコムウェア社よりダイナフォントの紹介も行います。

カリキュラム

(1)Renesas Synergy™の最新情報

(2)グレープシステムのRenesas Synergy™への取り組み

(3)ダイナフォントの紹介

(4)GUIXの概要-GUIXとGUIX Studioについて

(5)演習

  ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • SSP
  • e² studio ISDE
  • GUIX Studio
  • SK-S7G2

 


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2018年 6月14日(木)
2018年 6月27日(水)

Contact