1. Home
    2. 半導体セミナー

オープンソースT-Kernel 2.0セミナー(マルチOS環境:T-Kernel 2.0×Linux含む) 日立超LSIシステムズ編 中級

費用 (無料)   対象製品  RZ/G,RZ/A1,RZ/T1

開催日時/会場

2018年 01月26日(金)
13:00~17:00 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました

 

講師名

株式会社日立超LSIシステムズ

受講をお勧めしたい方

  • RZ/G, RZ/A, RZ/TなどのArm®プロセッサにおいて、リアルタイムOSをご検討中、またはご興味をお持ちの方
  • オープンソースのリアルタイムOS T-Kernelにご興味をお持ちの方
  • RZ/G1E, RZ/G1Mなどのマルチコア・プロセッサにおいて、T-KernelとLinuxの協調動作にご興味をお持ちの方

受講に必要な前提知識

C言語プログラミング、マイコンの基礎知識

内容

T-Kernel 2.0は、μITRONの後継のOSであり、RZ/G, RZ/A1, RZ/T1などのArm(R)プロセッサに適したリアルタイムOSです。
オープンソースとしてトロンフォーラムから公開されていますので、ロイヤリティフリーで使用することができます。
本セミナーでは、RZ/G, RZ/A1, RZ/T1などのArm(R)プロセッサで、リアルタイムOSをご検討中、またはご興味あるお客様に向けて、T-Kernel2.0の概要、μITRONからの移行、アプリケーションの作成方法(実演含む)までを説明いたします。
また、RZ/G1E, RZ/G1M等のマルチコア・プロセッサで、T-KernelとLinuxの協調動作を実現したリアルタイム・オーガナイザを説明いたします。

カリキュラム

(1)RZ/Gシリーズの紹介(10分)

(2)T-Kernelの概要(30分)

  • リアルタイムOS T-Kernelの概要を説明します。

(3)μITRONからT-Kernelへの移行(40分)

  • μITRONのユーザにT-Kernelへの移行方法とメリットを説明します。

(4)T-Kernel アプリケーションの開発方法(実演含む)(90分)

  • T-Kernelの機能、アプリケーションの開発方法を実演を交えて説明します。

(5)リアルタイム・オーガナイザ(T-Kernel×Linuxの協調動作)の概要(30分)

  • リアルタイム・オーガナイザ(T-Kernel×Linuxの協調動作の概要(実演含む)を説明します。

(6)当社T-Kernel、リアルタイム・オーガナイザ製品のご紹介(15分)

  • 日立超LSIシステムズのT-Kernel関連の製品を紹介します。

  ※カリキュラムの内容は、変更になる可能性がございます。

演習環境

  • 座学のため演習はありません。

本セミナーの申込み受付けは全て終了しました。申込みありがとうございました。

2018年 01月26日(金) 終了しました

Contact