1. Home
    2. 半導体セミナー

電子教材販売

本電子教材販売は、2017年6月30日をもってサービス終了となります。

CD-ROM 自主学習教材(有料)

概要

e-schoolとは、CD-ROM教材を使って、パソコンの使える環境であれば、いつでもどこででも学習できるe-Learningコースです。

  • 疑問な点はメールで質問可能です。
  • 経験豊富な講師陣が学習をサポートします。
  • 会員制ホームページのフォーラムやFAQを閲覧することができます。

教材ラインナップ

CD-ROM教材

文章や図だけではなく、豊富な動画やナレーション付きのCD-ROM教材です。
繰り返し学習することで理解を深めることができます。

Web連携

教材ご購入時に発行されるユーザIDとパスワードで、会員専用ホームページ にアクセスし、各種コンテンツをご利用いただけます。

項目 内容 備考
演習問題 CD-ROM教材で学習した後、章毎に理解度を確認するための演習問題に挑戦できます。結果は自動採点されてサーバに保存され、進捗の確認にご活用いただけます。 受講期限:
6ヶ月間
修了テスト 総合的な理解度を試すための修了テストを受験することができます。テストをダウンロードして答案をメールで送付すると、講師が採点し結果をお知らせします。合格された方には修了証書をお送りします。
フォーラム 受講者やトレーニングセンター講師陣とのコミュニケーションの場としてご活用いただけます。また、ご質問などにもこちらをご利用いただけます。 1年以内にアクセスしていれば
いつまでも利用可能
FAQ H8ファミリやSuperHファミリ、R8Cファミリに関するFAQです。
サンプル
プログラム
トレーニングボードで使えるサンプルプログラムをダウンロードできます。

お申し込み方法

下記ボタンで表示される画面より「教材申込」を選択し、必要事項を入力の上、お申し込みください。

注意事項

  • 半導体同業他社の方のお申し込みについては、ご遠慮いただく場合があります。
  • お申し込み内容確認メールの記載事項をご確認の上、費用をお振り込みください。
  • 振込手数料は、大変恐れ入りますがお客様にてご負担願います。
  • ご入金を確認後、教材一式を2週間程でお手元にお届けいたします。
  • お振り込みいただいた費用は弊社の責による事由以外は返却いたしかねます。
  • e-schoolのお申し込みは日本国内のみに限定させていただきます。

お問合せ先

  • ルネサス半導体トレーニングセンター
  • email: seminar@renesas.com
  • 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア
  • TEL 03-6773-3500
Menu
Contact