1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. バーチャル展示会
    4. Renesas DevCon Japan 2017

DEVCON2017

音声認識率を向上させるための前段処理に
音声高品質化ミドルウェア

株式会社グレープシステム

音楽が鳴っている環境でトリガーワードを音声認識させるデモです。

4マイクロフォンモジュールを R-Car M3 ボードに接続して、音楽が鳴っている間にトリガーワード “Alexa” を発声し、M3 ボード上の音声認識エンジンでトリガーワードを認識をさせます。

トリガーワードが正常に認識できるとスピーカーから「ポーン」と音がして、音楽のボリュームが約4秒間小さくなります。
その後音楽のボリュームが戻ると、再度トリガーワードが認識可能です。

音声認識エンジンに音声を入力する前段階での、音楽や周辺雑音に影響を受けないノイズ除去処理や、離れた場所からの音声を拾う処理などのソフトウェアライブラリを Renesas プロセッサ向け提供いたします。

Contact