1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. バーチャル展示会
    4. Renesas DevCon Japan 2017

DEVCON2017

半導体関連サービスのアウトソーシング
ROM書き込みお任せください

松原工業株式会社

はやぶさ MTH5
画像処理カメラ搭載と位置補正制御ソフト内蔵の自動書込機となります。
カメラは、500万画素、照明はブルーを採用しております。視野は、20mm×20mmとなっております。
ICトレイ上でリード、収納、捺印検査が可能です。
位置補正は、ICソケットセンターを認識して製品吸着位置を確認/計算、補正してICソケット内に製品を挿入します。
書き込みに関しては、内藤電誠社製「FL-PR5」を搭載しております。
ライターの処理を最適化して高速、高効率で稼動します。
RH850,RX,RL78の書き込み対応しております。
V850,78K,R8Cも対応しております。

フェイスブックに動画アップしています。
URL:https://www.facebook.com/Matsubara.kk/

Contact