1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. バーチャル展示会
    4. Renesas DevCon Japan 2017

DEVCON2017

2Mピクセルカメラによる
高画質3D サラウンドビューシステム

Cogent Embedded, Inc.

【3D サラウンドビューシステム】

R-CarH3スターターキットと弊社製カメラIFボードを組み合わせた3D サラウンドビューシステムです。
2MピクセルカメラとFPD-LINKで接続し、高画質3D サラウンドビューを実現しました。
さらに、オートキャリブレーション・色補正補整などの機能を搭載しています。
また、顔認識や物体認識機能を搭載することも可能です。

【FASTBOOT】

Salvatorとカメラ、スピーカー、モニターで構成したシステムでのFASTBOOTの一例です。
今回のデモは、OSにLinuxを用い、カメラ画像の表示、オーディオ出力、OpenGLによる描画を高速に起動するように最適化したもので、1秒程度での起動を実現しています。
弊社のFASTBOOTは、電源、ブートローダ、BSP、IOデバイス、ドライバ、Linux OS、アプリケーションなどを含むお客様のシステムを解析し、起動/終了時の高速化のご要求に対して最適化した実装をご提供します。

Contact