1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. 企画者向けソリューション提案
    4. EGG Design Project

2班:基礎体温計と管理
「THERMONY」

基礎体温計と管理「THERMONY」

 

生活が不規則になりがちな働く女性をターゲットに、日々の基礎体温管理を容易にするシステムをデザインしました。舌下に入れて使用できる体温計です。
メンバー全員が実際に自身の舌下形状の型を取り、人間工学的なアプローチによって女性の舌下にフィットし安心して使える形状を見い出しました。収納器具に目覚まし時計の機能を持たせ、毎朝、起床アラームとともに無理なく体温計を使用できる使用スタイルを提案しています。測定したデータは携帯アプリに同期させ、容易に管理できます。

ペルソナ設計

基礎体温計と管理「THERMONY」: ペルソナ設計

ペルソナ設計

カスタマー・ジャーニー・マップ

カスタマー・ジャーニー・マップ

EGG Design Project の作品について、人気投票を実施しました。
作品についてのコメントも掲載しています。ぜひご覧ください。

Contact