1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. 企画者向けソリューション提案
    4. EGG Design Project

1班:骨伝導による目覚まし装置
「NETEOKITE」

骨伝導による目覚まし装置 「NETEOKITE」

 

授業やアルバイトに忙しい大学生の寝不足を解決するアイテムとして、骨伝導スピーカーを利用した目覚まし装置をデザインしました。
骨伝導イヤホンを耳に装着し、携帯アプリで起床時間をセットします。指定した時刻になると、デバイスが骨伝導によって好きな音楽を聞かせ、やさしく起こしてくれます。骨伝導なので周囲の人の迷惑にならず、どんな場所でも気軽に使用できます。耳にフィットするフォルムと、長時間装着しても疲れにくい柔軟な素材、ファッション性を持たせるカラーバリエーションなどにこだわりました。

ペルソナ設計

骨伝導による目覚まし装置 「NETEOKITE」:ペルソナ設計

ペルソナ設計

カスタマー・ジャーニー・マップ

カスタマー・ジャーニー・マップ

Contact