1. Home
    2. ルネサスのイチオシ

資料ダウンロード

なめらかな高速始動をセンサレス初期位置検出で実現
マイコンがブラシレスDCモータの“真価”を引き出す

 

低騒音で耐久性の高いブラシレスDCモータは、産業用から自動車、家電まで、幅広い機器で使われています。

ここでは、センサレス方式のブラシレスDCモータの制御に役立つマイコン活用による「ロータ初期位置検出」について説明します。この手法は、センサレス方式特有のモータ始動時の課題を解決します。

なめらかで素早い高トルク始動、高効率のシステムを実現できます。

なめらかな高速始動をセンサレス初期位置検出で実現: マイコンがブラシレスDCモータの“真価”を引き出す
Contact