1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. キャンペーン

Renesas Synergy™ Starter Kit
プレゼントキャンペーン

Renesas Synergy™ Starter Kit
プレゼントキャンペーン

※ 本キャンペーンは終了いたしました。たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。

キャンペーン概要

Renesas Synergy™ Starter Kit「SK-S7G2」を抽選で10名様にプレゼントいたします。
新SSP(Renesas Synergy™ Software Package)でよりIoTフレンドリーになったRenesas Synergy™をお試しいただくチャンスですので、是非お申込みください。


キャンペーン期間

2017年11月07日(火)~2017年12月08日(金)


当選発表

2017年12月下旬予定

※ 当選された方にはメールにてご連絡させていただきます。


Starter Kit「SK-S7G2」概要

  • Renesas Synergy™ マイクロコントローラ S7G2
    (240MHz Arm® Cortex®-M4)搭載
  • ほぼ全信号端子にアクセス可能なピン配置コネクタ
  • TFT LCD タッチパネル(QVGA)
  • User LED x3
  • 8MB QSPI Flash Memory
  • SEGGER On-board J-Link®
  • 有線コネクティビティ: USB-HS、USB-FS、Ethernet、Type 2A Pmod™互換コネクタ x2
  • 無線コネクティビティ: Bluetooth® Low Energy(BLE)モジュール搭載

応募条件

  • 簡単なアンケートに記入して、応募登録いただいた方
    ※ 応募には、My Renesas への登録が必要です
Contact