1. Home

Renesas Synergy™ 開発環境

  • プラットフォームの一環として、ルネサスは開発環境(ツール)と開発ボード(キット)を準備しました。
  • この開発環境(e² studio ISDE)は強力なエディット機能に加え、グラフィカルなコンフィギュレータ、トレーサー、UIツールを備えています。
  • IARシステムズ製 IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™にも対応しています。

 

 

1. Renesas Synergy™ 開発環境(ツール)一覧

  IAR システムズ ルネサス
統合開発環境 IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™ (*1) e² studio ISDE (*1)
コンパイラ IAR C/C++コンパイラ GNUコンパイラ
デバッガ・エミュレーター I-jet (*2) /J-Linkファミリー(*3) J-Linkファミリー(*3)

*1:  IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™およびe² studio ISDEは、Renesas Synergy™ ギャラリー(要登録)よりダウンロードできます。いずれも、Renesas Synergy™プラットフォームが提供する統合開発環境としてのライセンス取得に費用はかからず、また無償かつライセンス(シート)数無制限でご使用いただけます。

 

*2: IAR システムズ製

 

*3: SEGGER社製(日本代理店:株式会社エンビテック)。

J-Link BASE, J-Link PLUS, J-Link ULTRA+, J-Link PRO, J-Trace Cortex-M がRenesas Synergyに対応しています(2017年2月時点)。それぞれの機能についは、こちらをご参照ください。

 

 

2. Renesas Synergy™ フラッシュプログラマ一覧

提供会社 フラッシュプログラマ(ハード) フラッシュプログラマ(ソフト) リンク先(パートナーアライアンスページ他)
株式会社DTSインサイト オンボード   株式会社DTSインサイト S7シリーズ/S3シリーズに対応
ファルコン電子株式会社 オフボード   ファルコン電子株式会社 S7シリーズに対応
SEGGER Flasher Portable J-Flash 株式会社エンビテック(日本代理店)  
ルネサス エレクトロニクス   Renesas Flash Programmer Renesas Flash Programmer (Programming GUI)  

注:

Renesas Synergy™ キットのみご利用の場合、これらフラッシュプログラマは必須ではありません。

キットに搭載されているOn-boardデバッガ経由でフラッシュ書き込みが行えます。

 

 

3. e² studio ISDE 構成図 と エディット機能

ルネサスはRenesas Synergy™のために新しい開発環境を用意いたしました。従来の統合開発環境(IDE)であるe2 studioをベースにRenesas Synergy™ プラットフォーム向けのパワフルなソフトウェアを実装した、統合ソリューション開発環境(ISDE)です。

 

e²studio ISDE 構成図


e2 studio ISDEのエディット機能

  • コード自動補完
  • 総合的なスマートユーザーマニュアル
  • コード中の特定文字列、文法、条件を判りやすくする色使い
  • 強力なコードナビゲーション
  • 関数/変数宣言へのジャンプ
  • 自動コードフォーマット修正
  • コードテンプレートの適用
  • 自動コード構成(if, while, do...whileなど)
  • 自動変数補完
  • スペルチェック

 

 

4. e² studio ISDE のグラフィカルなコンフィグレータ

 

統合ソリューション開発環境「e² studio ISDE」として、以下の新しいコンフィグレータ等を準備しました。

  • マイコンのピン設定、クロック設定、ペリフェラル設定、割込みアサインを行うグラフィカルなコンフィギュレータ
  • リアルタイムOSのThreadアサイン、周辺ドライバやHALドライバのカスタマイズを行うグラフィカルなコンフィギュレータ
  • コンフィギュレーターの設定により、ヘッダファイル、初期化Cコードを生成。アプリケーションコード開発がすぐに始められる開発環境を準備
  • マウスで触ったマイクロコントローラのレジスタやソフトウェアAPIのマニュアル記載情報がポップアップするスマートマニュアル

 

グラフィカルなコンフィギュレータの例 : ピンコンフィギュレータ

 

 

5. TraceX (解析ツール)

 

TraceX® - ThreadX® Performance & Monitoring

  • ホストベースの解析ツールです。Renesas Synergy™ プラットフォームとシームレスに統合されています。
  • リアルタイムシステム・イベントをグラフィカルに表示し、システムの動作を示します。このため、標準的な デバッガでは見えない範囲で生じる割込みやコンテキスト切り替え等の、システムイベントの発生を理解することができます。
  • イベントの確認・調査とそのタイミングを特定することで、予期しない動作の発見と領域を限定した詳細調査が可能になり、プログラミング上の問題解決を支援します。

 

 

6. GUIX™ Studio (PC用UI画面作成ツール)


ユーザーインタフェース画面を作成するためにPC上で動作する、WYSIWYG画面設計環境です。カラーアニメーションが簡単に作成できます。

以下の特長を有します。

  • 豊富なウィジェットとテーマを用意
  • デフォルトカラーや描画スタイルのカスタマイズが可能
  • GUIX™ランタイムライブラリベースのCコードを自動生成
  • フォント生成ツールやPNG、JPEGなどを読み込んでGUIX™ ピクセルマップへ変換する機能

GUIX™ UI アプリケーションはPC上のGUIX™ 環境で実行され、素早く簡単にUIコンセプトの生成とデモンストレーション、スクリーンフローのテスト、画面遷移やアニメーションのチェックが行えます。

 

GUIX Studio作成例

 

IAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™、e² studio ISDE、TraceX、GUIX studioはRenesas Synergy™ ギャラリー(要登録)よりダウンロードできます。

 

 

 

7. Renesas Synergy™ キット概要

 

組込システムの開発環境と、マイクロコントローラの開発環境は密に連結していることが、確実でスムースな開発を進めるうえで非常に重要です。e2 studio ISDEは幅広いRenesas Synergy™ キットとシームレスに動作するよう構成されています。そしてそれぞれのキットに対応するBSPも準備されます。

Renesas Synergy™ プラットフォームではDevelopment Kits(DK)とStarter Kits(SK)の二種類のキットを準備しています。
Renesas Synergy™ キットはモジュラーコンセプトの元、拡張性をもって作られています。様々なプラグインモジュールが準備されている業界標準の拡張インタフェース規格Pmod™コネクタを搭載しています。

 

マルツエレック殿・チップワンストップ殿でご予約・ご購入が可能です!詳細はこちらからご覧ください。

 

 

8. Renesas Synergy™ キット種類

 

Development Kits (DK)

DK は全てのRenesas Synergy™ マイクロコントローラに対して用意されています。マイクロコントローラの全端子、全機能へのアクセスが可能で、デバイスの性能評価、消費電流測定、アプリ ケーションソフトの開発など、ターゲットボードを開発するまでの間、様々な用途に使用できます。全てのDKはon-board J-Link debuggerとBluetooth Low Energyのモジュールを搭載しています。またDKはSSPの動作保証を行うベースとなっています。

 

Starter Kits (SK)

SK はRenesas Synergy™プラットフォームの主要な機能をほぼカバーしており、手ごろな価格で高い価値を提供します。SKはまだ特定のアプリケーションや開発機器 のイメージを持っていないお客様に適しており、最小限の費用でRenesas Synergy™ プラットフォームを経験したいというときに最適です。ほぼすべての端子アクセスが可能で、PmodTMコネクタやArduinoTMによる拡張が可能で す。

 

 

Development Kits

Starter Kits

目的

開発用

初期評価用

MCU 端子アクセス

全端子アクセス可

ほぼ全端子アクセス可

拡張性

複数Pmodコネクタ

Arduino&Pmodコネクタ

SSP 動作保証ベース

Yes

Yes

BLE モジュール搭載

On-board J-Link デバッガ

 

 

 

9. キット情報とご購入

 

 

S7G2マイクロコントローラ用Development Kit(DK-S7G2)

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

Contact