1. Home
    2. プレスセンター
    3. 2018
現在の株価
投資家の皆様へ

業績予想と実績の差異に関するお知らせ

2018年05月11日

  • ルネサス エレクトロニクス株式会社

 2018年2月9日に公表した2018年12月期第1四半期(累計)の連結業績予想と本日公表の実績の間に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1. 2018年12月期第1四半期(累計)の連結業績予想と実績の差異の内容

(2018年1月1日~2018年3月31日) 

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に
帰属する
四半期純利益
1株当たり
四半期純利益
(円)
前回発表予想(A) 182,000 10,000 9,000 16,000 9.60
実績(B) 185,912 20,598 18,687 23,337 14.00
増減額(B-A) 3,912 10,598 9,687 7,337 4.40
増減率(%) 2.1% 106.0% 107.6% 45.9% 45.8%
(ご参考)前期第1四半期実績
(2017年12月期第1四半期)
177,231 22,123 21,161 17,164 10.30

2. 差異が生じた理由

 2018年12月期第1四半期(累計)の連結業績について、売上高は前回発表予想と比べ39億円の増加となる1,859億円となりました。半導体売上高は、予想比を33億円上回る1,820億円となりました。予想比での売上増に加えて、生産数量増加や費用の抑制効果などにより、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益が前回予想を上回りました。

 

 詳細につきましては、本日公表いたしました「2018年12月期 第1四半期決算短信(524KB)」をご参照ください。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

Contact