1. Home
    2. 会社案内
    3. CSRへの取り組み (社会・環境報告)
    4. 各事業所の取り組み

高崎事業所

高崎事業所の環境への取り組み

高崎地区の事業である半導体製品の開発設計、製造、検査、サービス等の活動は、
地球環境に大きく影響しています。ルネサス高崎地区は

「グリーン経済へ~持続可能な社会に向けた基盤を作ろう~」

をスローガンに環境活動を推進します。

活動方針

基本施策

  • 当事業所の活動・製品・サービスがかかわる環境側面を的確に捉え、環境保護のために必要な環境目標を設定し、費用の効率的な運用を踏まえた環境マネジメントプログラムを策定し、定期的な見直し、継続的改善及び汚染の予防に努めます。
  • 当事業所内に複数社が運営している実態を鑑み、各社ごとに環境側面に関する法令・条例および組織が認めたその他の要求事項を遵守し、自主基準を適切に設け管理し、環境保護、コンプライアンスに取組みます。
  • 気候変動の緩和及び適応、持続可能な資源の利用、生物多様性及び生態系保護を積極的に取組ます。
    • 消費エネルギーの使用効率向上、最適化を行い地球温暖化物質の放出削減に努めます。
    • 化学物質の適切な管理に努めます。
    • 環境に配慮して、優れた製品の創出に努めて社会に貢献します。
    • 品質改善・廃棄物削減・資源の有効活用、再利用を図り、ゼロエミッションを継続し、事業活動を推進します。
  • 会社統合等による海外拠点からの出張者も考慮し、組織で働く又は組織のために働く人々に、環境活動、環境情報を周知し、環境保全活動の質的向上を目指した教育を行うとともに、環境方針、環境目標を達成するための環境活動を推進します。

方針および適用範囲の開示

環境方針は掲示用文書にして各社、各職場に掲示し、周知します。
環境方針および適用範囲は利害関係者からの適用範囲開示要請がある場合は、環境管理統括責任者の承認を得て提供します。

環境活動

1.地球温暖化防止

  • 地球温暖化を防止するためにエネルギー使用効率を向上し、温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)削減に取組んでいます。
  • 温室効果の大きいフロンガス(PFC・SF6・NF3など)排出削減を1999年から推進、温室効果の小さいガスへの切り替え、使用量削減努力をしています。
  • 全従業員による省エネ活動を推進し、原価低減を図ると共に、使用電力削減を高崎地区の目標に掲げ、多くの取り組みを実施しています。

2.廃棄物の削減活動

廃棄物分別一覧

  • 廃棄物量は生産量に依存します。廃棄物を削減するために3R(リデュース[発生抑制]・リユース[再使用]・リサイクル[再生利用])を推進しています。
  • 「混ぜればゴミ、分ければ資源」をモットーに従業員一人ひとりが廃棄物の分別を行い、ゼロエミッション活動を実施しています。
  • 廃棄物が処理される現地を計画的に調査し、適切に廃棄物が処理、管理されていることを確認しています。

3.水域・大気への排出管理

*単位:mg/l(pHを除く)

法定値と自主管理基準

排水は生活に欠かせない水資源として使用されるために国の排水基準、条例よりも厳しく内部管理を実施しております。

主な排水の管理項目は右表の通りで、自主管理値を設定し、各々の業務の中で毎日確認しています。

お問合せ

環境への取り組みに関するお問合せは、こちらのメールフォームをご利用ください。

Contact