warning Important notices: 2022年6月27日: Impact of the June 26 Earthquake in Kumamoto District of Kumamoto Prefecture on Renesas Operation verified成功产品组合 查看瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理 + 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。 快速接入式物联网 带有功率输出和无线充电器的 100W 适配器 智能资产跟踪标签 车载无线充电解决方案 智能连接的脉搏血氧仪 带移动应用程序的基于智能 ToF 的测距仪 超低功耗 Wi-Fi 和蓝牙低能耗智能锁 xEV 逆变器系统的功能安全概念解决方案 发现更多成功产品组合 explore探索 build 软件/工具 developer_board 开发板及套件 shuffle 对照检索 search 文档和下载 memory MCU / MPU 选择工具 memory什么是新的 语音用户参考套件 Subtitle 采用Arm® Cortex®-M内核的RA系列32位MCU 描述 瑞萨语音套件可让您使用自己的语音命令在几分钟内轻松添加语音用户界面 15Mbps IPM驱动光电耦合器提 Photocouplers / Optocouplers Motor Drive 描述 非常适合用于工业自动化设备。业界一流最佳的精度和功耗。 IEC61508功能安全解决方案 描述 利用瑞萨电子基于Arm® Cortex®-M23、-M33 的RA MCU和RX MCU 的SIL3 认证解决方案组合,实现加速您的功能安全设计。 图像 Sustainability At Renesas, we want to build a sustainable future where technology helps make our lives easier. 了解更多