网络研讨会
在本次网络研讨会中,我们将探索RA产品家族的最新成员。RA4M2 MCU可同时提供低工作电流和100MHz性能。这使得RA4M2产品群成为物联网应用平台的理想选择,该平台拥有基于RA产品家族微控制器的多种终端产品。
此外,我们将介绍如何实现安全功能,以及如何从更好的性能、无限安全密钥存储、密钥管理和更低的系统成本中受益。我们研究了如何通过高度集成,提供丰富的连接性和无尽的通信选项,以及高达512kB的代码闪存,让您的MCU设计发挥更大作用。通过使用灵活配置软件包(FSP),我们将检视构建安全连接的物联网(IoT)设备的快速通用方法。
演讲人:
Stefan Ingenhaag
资深工程师
瑞萨电子
Stefan拥有德国的应用科学大学(FH)电气工程硕士。他在整个职业生涯中担任过许多职务,包括研发工程师(硬件设计、系统软件、FPGA)、现场应用工程师、代理产品经理和产品营销。Stefan任职于瑞萨已经5年。