网络研讨会
网络同步是实现最佳无线网络性能的关键。在无线接入网络(RAN)中,我们对端到端同步的需求日益增加,利用协作多点(COMP)和载波聚合技术,可提高数据吞吐量,支持要求苛刻的5G用例。许多任务关键型用例都要依赖于低噪声时钟,以确保低错误率和高数据转换效率,而高性能的工业数据采样应用(例如测试和测量、仪表、成像和无线网络)就属于此列。
本次网络研讨会将深入探讨满足5G同步要求的集成时钟解决方案,并提供针对多种场景的解决方案,包括过滤来自CPRI/eCPRI的时钟、为IEEE 1588调整频率、数据转换器同步、提供低相位噪声和抖动。
在本次网络研讨会上,您将了解:
- 解决5G RAN同步难题的瑞萨电子单芯片无线同步器
- 最新的先进抖动衰减器及其特性,有助于在无线和数据转换器应用中达到最佳信噪比
演讲人:
Andreas Guenther
射频时钟产品线经理
瑞萨电子
Andreas Guenther 在瑞萨电子担任营销总监,负责射频时钟产品。Andreas于2005年加入IDT,担任时钟产品的营销工程师。加入IDT之前,Andreas曾在摩托罗拉和飞思卡尔工作,担任各种产品的应用工程和营销职位。他拥有开姆尼茨工业大学的物理/电子元件专业学位。