网络研讨会
为克服高频率毫米波存在的较高路径损耗问题,波束成形相控阵技术成为关键解决方案。这得益于其具备独特的方向性调控能力,可有效扩展传输距离。高效的5G网络需要配备多个功率等级的射频单元,以实现各类特定功能。因此,想要成功部署完整的网络生态系统,可持续高效的部署各类输出功率等级单元是技术关键。在本次网络研讨会中,我们将展示瑞萨电子的波束成形产品如何利用Dynamic Array Power™ (DAP)技术,实现一系列不同的功率输出等级,同时保持高效率传输能力。借助这一独特技术,系统架构师能够使用相同的天线前端实现对小基站 (Small Cell), CPE设备以及广域基站覆盖范围的扩展。
在本次网络研讨会中,您将会了解到:
- 当前5G无线系统中毫米波技术面临的挑战
- 新技术如何实现更高效无线传输
- 如何在芯片层面简化无线系统设计
- 瑞萨5G射频前端芯片组,端对端设计完整解决方案
演讲人:
Tumay Kanar
高级经理,射频和毫米波工程部门
瑞萨电子
Tumay Kanar 负责管理瑞萨的毫米波IC设计团队。他的专业领域是应用在5G基础设施和卫星通信中的波束成形技术的毫米波IC和系统设计。他拥有加州大学圣地亚哥分校的射频电路设计博士学位,在波束成形器前端的高级IC和系统设计技术方面持有20多项专利。