2020-01-16

探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。

视频笔录

我叫 Adam Korbel。 我就职于瑞萨电子汽车电子解决方案中心,联网网关部门。

从大背景来看,汽车制造商的宏愿就是推动从传统型汽车到联网汽车的演进。 而联网汽车正是我们的芯片组致力于实现的一个汽车大趋势之一。 所以面临的挑战在于,数据带宽与面向服务的体系架构同时呈指数增长。

我们与合作伙伴 CETITEC 共同开发了此款评估平台“车载电脑 2”。 该平台包含瑞萨的整套芯片组,包括我们的 RH850/F1K MCU、我们的 R-Car SoC H3,其性能水平达到 40k DMIPS,但它还包含模拟芯片,如高速开关、时钟 IC 和电源管理 IC。

因此,这个盒子可用于快速进行原型设计、评估、数据记录。 它提供特定的汽车通信接口,如 CAN FD、LIN、FlexRay、MOST、PCIe 和以太网。 它提供各种 IEEE 802.1 以太网 TSN 协议,确保实现实时通信。

我们是第一家提供此类整套评估平台的半导体供应商,该平台与 CETITEC 软件通信堆栈搭配使用。 因此,“车载电脑 2” 平台提供业界最佳的高计算性能和低功耗方案。