RELOC Wi-Fi FSP 驱动程序为瑞萨 RA 生态系统添加了 ATWINC15x0 Wi Fi 模块支持,以简化无线连接产品的开发。驱动程序包包括一个基于亚马逊免费物联网和 AWS 物联网云服务的综合物联网示例应用。

特性

  • 将低功耗 ATWINC15x0 无线模块集成至瑞萨灵活软件包 (FSP),支持无线电台和接入点模式
  • 依靠全面的亚马逊免费实时操作系统连接捆绑包快速开发瑞萨 RA 单片机产品家族物联网项目,包括MQTTs 3.1.1、HTTPs、TLS1.2、固件无线安全更新
  • ATWINC1500 PMOD 板可用于简单连接瑞萨 EK-RA6Mx 套件
  • 支持的工具链:e2 studio 和 Keil
  • AWS 物联网云服务集成示例项目
  • 提供全面定制服务

应用

  • 智能家电
  • 智能家居和建筑
  • 能源计量
  • 工业控制
  • 物联网云网关

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
RELOC Wi-Fi FSP Driver 产品简述 PDF 273 KB

软件与工具

文档标题 类型 Description 公司
灵活配置软件包 (FSP) Software Package 瑞萨电子 RA 灵活配置软件包 (FSP) 使用瑞萨电子 RA 系列的 Arm 微控制器 (MCU),提供快捷多样的方式来构建安全互联的物联网 (IoT) 设备。RA FSP 提供准备好进行生产的外围驱动器,以充分利用 RA FSP 生态系统。 Renesas
e² studio IDE and Coding Tool Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE). (Note: You need to install compiler separately as an additional software) Renesas

News & Additional Resources

类型 日期 升序排列
RELOC Wi Fi FSP Driver External Link 2020年6月22日
Renesas RA MCU Family External Link 2020年6月22日