瑞萨电子的 AS-接口产品可用作主节点或从属节点的一部分,作为物理总线的接口。这些器件可实现供电、物理数据传输和通信协议处理。所有产品均完全符合 AS-接口完整规范 V3.0。

关于 AS-接口

AS-接口(执行器传感器接口)是一种适用于工业自动化低级现场应用的总线系统。主要应用是使用 AS-I 标准与小型二元传感器和执行器通信。瑞萨电子的 AS-接口(执行器传感器接口)产品符合最新 AS-I 标准 V3.0(AS-接口协会制定)的所有要求,可让您快速访问 AS-接口。

AS-接口可有效实现自动化系统的现代化,节省安装成本和时间。AS-接口产品具备简单的"即插即用"功能,可尽可能减少维护成本。"Yellow Cable 是 AS-接口的一大功能。"AS-I 线缆中的 2 条线可向网络中的所有点传输电力和数据。若要转换 AS-接口物理层的二进制数据,则需要高度集成的电路。AS-接口是基于 IEC 62026-2 和 EN 50295 的开放标准。

有关 AS-接口的详细信息,请访问 www.as-interface.net。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
ASi-5通过功能丰富和易用的集成选项,为工业4.0应用的发展提供有力支持 English, 日本語 白皮书 PDF 495 KB