eCUBE使ADAS开发人员在新平台上进行原型设计和评估其创新用例时,可以节省宝贵的时间和精力。 开发平台可以在台式电脑上使用,也可以集成于测试车辆中。
借助 eVIEW,摄像头传感器和管道以及显示管道可用于不同用途,同时开放的 API 允许 ADAS 开发人员直接从 Linux 用户空间获取框架。
eVISION 是神经网络探测器的一个典范,经过训练,可用于交通弱势群体检测,并已移植到瑞萨电子 V3H 计算机视觉硬件加速器上。
视频:eCube 介绍 | 测绘相机样品视频