概览

简介

该人机界面 (HMI) 解决方案板卡配有高端 32 位 MCU,支持通过 LCD 显示创建 GUI、使用语音输入/输出进行 HMI 开发,以及使用系统中集成的 Wi-Fi/蓝牙低功耗 (LE)、以太网等进行 IoT 设备开发。 通过安装预装的演示和仿真器电路,您可以立即进行开发并体验此 HMI 解决方案。

系统优势:

  • 一款配有各种 I/O 外围设备的整体解决方案套件,有助于为各种应用开发解决方案。
  • 具有丰富的接口,可支持扩展解决方案功能且适用于各种开发环境。
  • 提供音频编解码器 IC 并配以立体声 MEMS 麦克风,可支持语音输入和输出。
  • 提供语音识别、GUI、LCD 显示器和 AWS 云服务与 FreeRTOS 之间的连接等示例代码,以便进行系统开发。
图像

产品对比

应用

应用

  • 工业
  • 办公室自动化
  • 消费