此解决方案是一个用于监控远程工业流程的能量自我维持系统。 散发的热量可以被回收为电能,为用于监测和传输流程数据的电子系统供电。

系统优势:

  • 可自我维持的流程监控系统无需布线。
  • 内置 MCU 的能量采集控制电路,确保超低功耗。
  • 由热电发电机 (TEG) 产生的系统功率。
  • 通过电池和超级电容器备份能量,无需单独能量收获期。
  • 板载远程 (LoRa) 发射机,支持网状网络,可确保超低功耗的宽范围传输。
  • 优化了系统结构,采用传感器交错操作和通过 LoRa 进行数据传输,用于实现系统中的功率平衡。

目标应用:

  • 不容易使用电力供电和不易访问的远程工业流程监控
  • 预测维护
  • 流量、温度、气体或湿度监测
图像
Remote Industrial Process Monitoring System