室外空气质量传感器(也称为 OAQ 传感器)是用于测量建筑物外空气质量的设备,该产品与接触臭氧和二氧化氮人员的个人健康状况有关。常见的 OAQ 气体来源包括内燃机、工厂和工业排放。比如,臭氧传感器和二氧化氮计等传感器和传感器产品。
瑞萨电子提供的 OAQ 传感器,经过校准后能够检测导致不健康室外空气质量的气体,特别是臭氧 (O3)和氮氧化物(NOx)。这些传感器能够同时测量这两种气体并报告相对于美国 EPA AQI 标准的浓度,从而提供关键信息,帮助用户控制自己的健康和环境。此外,传感器还能有效管理建筑物、工厂和家庭中的智能空气处理系统。
室外空气质量差通常与交通和车辆有关。监测道路和工厂附近的室外空气质量非常重要,因为此类场所恶劣的室外空气对当地影响很高。室外空气中氮氧化合物和臭氧的水平对室外玩耍和活动有显著影响,包括增加易感人群的哮喘和呼吸问题。室外空气质量对于室内空间也关系重大,直接在进气口进行测量可以显著改善室内空气质量。
室外不良空气的主要来源是燃烧化石燃料,包括汽车尾气、发电厂和工厂,这些化石燃料会向大气中排放不健康的挥发性有机化合物(VOC)、O3和氮氧化合物组合。这些气体还可能通过空气处理系统进入建筑物,导致空气处理系统循环不良的室外空气,而不是吸入新鲜空气。
政府、企业和非营利性机构正努力通过各种方式解决空气质量问题,包括采用更清洁能源、减少发电厂和汽车的排放以及通过空气质量警报进行宣传教育。尽管这些措施开始逐渐降低不健康空气的影响,特别是对有呼吸问题的人的影响,但并没有解决最关键的问题,即个人和当地接触不良空气质量的机会,也未开展保护个人健康的行为和活动。
世界卫生组织(WHO)空气质量指南(AQG)就构成健康风险的关键空气污染物的门限值提供准则,并为制定地区和国家级空气污染目标以改善空气质量提供参考。多个国家也提供了指导。
美国环境保护署(EPA)提供了空气质量指数(AQI),作为测量空气质量 标准。空气质量指数每天报告空气质量,涵盖五个主要的空气污染物,包括地面臭氧、二氧化氮、颗粒物、一氧化碳和二氧化硫。AQI 指数由 0(好)到 500(坏)显示空气质量,并根据空气污染增加对公众健康的风险界定了六个类别。
瑞萨的 OAQ 传感器能够检测臭氧和氮氧化物气体的十亿分之一(ppb)含量,且在经过校准后报告下面的 EPA AQI(针对 O3和氮氧化合物组合)。
瑞萨提供基于金属氧化物的室外空气质量传感器,该传感器经过优化,能够检测因不良室外空气质量而对健康造成影响的关键气体。ZMOD4510 提供 NO2 传感器模块和臭氧传感器二合一产品,根据 EPA AQI 进行了校准。传感器提供可靠的集成解决方案,包含经过预编译的库,能够轻松集成常见的微控制器。该平台经过优化,适用于下一代工业和消费电子应用。
This video gives a general overview of the ZMOD4510 outdoor air quality gas sensors from Renesas. The ZMOD4510 is the first software-upgradeable, digital outdoor air quality sensor for high volume applications. This sensor is capable of detecting ozone (O3) and nitrogen oxides (NOx) gases, two significant causes of unhealthy outdoor air quality. The ability of the ZMOD4510 to quantify combined ozone and NOx in concentrations as low as 20 parts per billion (ppb), coupled with its outstanding combination of flexibility, miniature form factor and waterproof packaging option makes it an ideal solution for a wide variety of industrial and consumer applications.
![]() |
Something in the Air Quality | 博客 | 2019年9月10日 |