虽然机械式电表坚固耐用,甚至在现代市场上也占据了主导地位,但由于对自动抄表 (AMR) 功能的需求不断增长,加上对篡改尝试的敏感性的要求降低,推动了具有远程数据采集和处理功能的电子式电能表的发展。 后面提到的仪表被称为“智能电表”,而无 AMR 功能的纯电子式电能表被称为“静态表”。
因此,相较于智能电表,低成本对于单相电子式静态表更为重要,尤其是在成本竞争力要求方面,因为部件的最终选择是由两个参数推动的:功率消耗和成本效率。 这是一个优化了功耗和成本的单相电子式电能表解决方案。
系统优势
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
该解决方案演示了使用 RL78/I1C 的单相电表功能(IEC62053-22,0.5S 类)。