瑞萨电子使用 RH850/C1M-Ax 汽车微控制器 (MCU),支持 ASIL C 并结合锁步 CPU 内核和精密电机控制 IP (EMU3),实现了高性能 xEV 牵引电机和再生控制。

系统优势:

  • 使用 RH850/C1M-Ax MCU 上的嵌入式解析器到数字 (RDC) 接口,增强诊断功能,显著减少电路板面积和 BOM 成本。
  • 通过专为 RH850/C 系列设计的 PMIC 提供经过验证的系统设计方法,优化 BOM 成本和电路板空间。
  • 包括使用 MCU EMU3 和嵌入式 RDC 的即启动电机控制软件。
图像
Motor Generator System

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RH850/C1M-Ax 配备 G3MH CPU 内核的微控制器,HEV/EV 电机控制的理想之选 用户手册 联系销售
       
PMIC      
RAA270000KFT 车用 RH850 MCU 的电源管理 IC (PMIC) 数据手册 联系销售
       
运算放大器      
UPC842AMP 单电源, 高速, 宽频段, 双极运算放大器 数据手册 联系销售
       
MOSFET      
NP15P04SLG 专为高电流交换应用设计的 P 通道 MOS 场效应晶体管 数据手册 联系销售
       
感应式位置传感器 (IPS)      
IPS2550 适用于高速电机换向的电感式位置传感器(汽车) 数据手册 购买/样品
栅极驱动器      
R2A25110 用于带微型隔离器的 IGBT 驱动的智能栅极驱动器 数据手册 联系销售
IGBT      
RJQ7031/RJU7032 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和快速恢复二极管 (FRD) 联系销售 联系销售