ADAS和AD(自动驾驶)

汽车自19世纪首次亮相,到如今已发生许多变化。80年代末出现的GPS汽车导航系统是第一个基于半导体的驾驶辅助系统,因而备受关注。如今,几乎所有汽车中都会使用ABS(防抱死制动系统)和ESP(电子稳定程序)。它们都使用高品质的电子设备以保障驾驶员和乘客们的安全。60年代的人们对于自动驾驶汽车的梦想终究在现代得以实现——就在几年的时间里。

图像
Self-Driving Car

应用

图像
Smart Camera & Lidar

智能摄像头和激光雷达

智能摄像机可以识别道路标记、交通标志和交通信号灯。另外,它还可以识别物体,提供便于识别的数据,如检测汽车或行人的运动路径,并计算它们的距离。添加激光雷达可实现高精度的感知,已成为自动驾驶车辆的必备功能。

图像
Parking & Surround View

泊车与全景环视系统

车载全景可视系统是一种车辆摄像系统,可提供如俯视图、后视图、全景视图等不同角度的视图,以便帮助驾驶员进行手动或自动停车。它为驾驶员提供车辆外部的视图,以协助其完成停车步骤,并提醒驾驶员停车时可能出现无法立即看到的障碍物。

图像
Autonomous Driving

自动驾驶

在AD系统中,车辆在某些条件下承担控制权,并允许驾驶员随时接管控制。具备AD系统的车辆能遵守所有交通法规、速度限制,在高速公路上超车后能返回其车道,不会减慢其他车辆的速度。

图像
Driver & Occupant Monitoring Systems

驾驶员与乘车人监控系统

驾驶员监控系统 (DMS) 与乘车人监控系统 (OMS) 功能对于自动驾驶 (AD) 非常关键,因为驾驶员在某些 L3 级状况下仍需要负责驾驶。 另外,DMS 对于汽车厂家获得欧洲碰撞测试 (Euro-NCAP) 5 星安全要求非常重要,目前已写入其 2025 年路线图,并已经在 2020 年评级中使用。

从ADAS到AD

然而,在汽车制造商和消费者达到自动驾驶这一最终目标之前,发展势头正猛的辅助驾驶系统将经历大规模的研发。

图像
ADAS to AD

ADAS的首要目标是为驾驶员提供安全方面的帮助——这对驾驶员、其它机动车辆和行人都具有安全意义。除此之外,ADAS不仅应该提高驾驶舒适度,最重要的是平衡经济和环境。

在过去几十年中,瑞萨电子已成为汽车领域的主流MCU和SoC供应商;而辅助和自动驾驶正是瑞萨电子的重点领域之一。

ADAS和自动驾驶应用需要SoC的高端计算能力来分析汽车周围环境和认知计算处理;此外,需要低能耗控制功能来安全舒适地驾驶汽车。

Renesas autonomy™

最终,由于这些元素对ADAS和AD至关重要,因此瑞萨电子推出了Renesas autonomy,一个开放、创新且值得信赖的辅助和自动驾驶平台。

图像
Renesas autonomy

开放性

Renesas autonomy 平台为客户提供了自行开发应用程序,或从瑞萨电子或其合作伙伴处选择解决方案的选项。

图像
Renesas autonomy Ecosystem

生态系统涵盖了与瑞萨电子提供的产品相结合的合作伙伴,可大大缩短产品上市速度。

创新性

Renesas autonomy 平台为客户提供了最合适的核心选项。

图像
Renesas autonomy Processor Cores

瑞萨电子提供广泛、灵活的可编程内核,适用于高度优化的硬件加速器,以最低功耗提供最高性能,专门用于执行目标检测的算法、分类和深度神经网络。

功能安全是ADAS和AD的关键。瑞萨电子已于2008年在P系列MCU中实现了首批安全功能,并通过了ISO 26262认证,其中包括集成安全概念。这同样适用于R-Car系列,它也带有安全的操作系统。

图像
Functional Safety Features

值得信赖

The R-Car SoCsRH850 MCUs 路线图提供了构建入门级到高端产品所需的可扩展性,确保了具有成本竞争力的解决方案以及已开发的算法、功能块和应用程序的高度可重用性。

对于自动汽车市场来说,瑞萨电子是至关重要的半导体供应商,2015年提供近10亿个SoC和MCU。秉承其“质量”的政策,瑞萨电子的产品代表着优质的汽车质量。

对ADAS和AD的承诺

The Renesas autonomy 解决方案平台是一个开放、创新、值得信赖的辅助和自动驾驶平台,并向客户承诺:“汽车驾驶的未来由您决定。”

入门套件和解决方案套件

Start developing advanced driver assistance systems (ADAS) and automated driving (AD) immediately with kits that contain Renesas’ successful R-Car system-on-chip and RH850 microcontrollers.

应用

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
高级驾驶辅助系统安全功能焦点:全景环视系统 English, 日本語 白皮书 PDF 409 KB

开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
RazorMotion RazorMotion 开发 Renesas
R-Car-H3-M3-Starter-Kit R-Car H3 and M3 Starter Kit 入门 Renesas
Y-ASK-RCAR-V3M R-Car V3M 入门套件 入门 Renesas