Renesas Xtreme(RX)微控制器被广泛用于消费、工业和物联网应用
2022 年 1 月 20 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,RX产品家族32位微控制器(MCU)已累计交付超10亿颗,该系列MCU采用瑞萨专有RX CPU内核。自2009年推出以来,RX产品家族已扩展至通用、电机控制、触摸感应和工业以太网领域,并被广泛用于消费、工业与物联网应用。以家用空调压缩机市场为例,RX MCU凭借出色的变频控制能力成为全球逾70%主要制造商的选择。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“作为业界优秀的半导体供应商,我们感到十分荣幸且非常自豪能够与世界各地的优秀客户合作,从而共同推动这一重要里程碑的实现。采用瑞萨专有内核的RX MCU已经在需要电源效率和真实时性能的应用中,确立了强有力的优势地位。”
RX MCU凭借其精巧的设计为嵌入式系统带来卓越CPU性能。目前,瑞萨已发布四个系列的RX MCU产品(RX100、RX200、RX600和高端的RX700),提供了广泛的性能、板载内存,以及多种外围功能与封装。继2018年推出RXv3内核后,瑞萨也在致力于开发下一代内核,从而带来超越RXv3内核的优异性能。
为简化RX MCU的使用,瑞萨提供了智能配置和编码生成工具,来满足日益增长的对少代码和无代码的需求,从而减轻嵌入式系统的开发负担。瑞萨不断努力扩展开发环境,以改善用户体验(UX)、缩短开发周期,并降低开发成本。
瑞萨的成功产品组合结合了瑞萨产品阵容中的众多产品,让它们无缝协同工作,RX MCU就是其中的关键产品之一。以RX MCU为代表的成功产品组合有:交流驱动/通用变频器解决方案以及高电压电机驱动解决方案等。在2021年新冠疫情期间,瑞萨利用前沿产品开发呼吸机解决方案,为在疫情中挽救生命做出了贡献。人们从防疫角度出发希望尽量减少物理接触,因而面向非接触场景的应用越来越多。例如瑞萨运用强大、可靠电容式触摸感应技术推出的“无触摸用户界面参考设计”等。欲了解更多成功产品组合,请访问:renesas.com/win。
得益于RX MCU在广泛应用中的性能优势,它有望将在2021年实现超过30%的历史最高增长,销售额将逾350亿日元。瑞萨电子宣布将加大对产能的投资力度。2022年,通过将自有产线与外部代工厂相结合,瑞萨将建立一套更加灵活的生产体系,支持RX MCU实现在2021年基础上高于30%的进一步增长预期。
瑞萨将面向未来消费电子和工业市场的智能物联网应用进一步加强其针对云连接的强大连接与安全技术。展望未来,瑞萨将继续扩展RX产品家族,以及基于Arm®的RA 32位MCU产品家族,打造丰富的生态系统,并为客户拓宽产品选择范围。瑞萨期待构建一个可持续的未来,通过提供MCU及其它半导体解决方案,让技术创造更轻松的生活。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。