RAA227063可与各种MCU搭配,以更小尺寸实现高效、灵活的电机控制;全新成功产品组合展示了该产品与瑞萨新型RA6T2 MCU的卓越组合

2021年12月8日

2021 年 12 月 8 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出用于无刷直流(BLDC)电机应用的智能栅极驱动器IC——RAA227063。该产品可通过SPI接口进行编程,从而支持带有转子位置传感器的电机和无传感器应用。其提供的可编程栅极驱动电压可支持通常用于电机变频器设计的N沟道MOSFET,以及用于需要高功率密度的GaN FET。RAA227063具备出色的可扩展性,可支持包括众多瑞萨产品在内的多种MCU。

除了特有的灵活性外,RAA227063三相FET驱动器还具有高集成度;集成了一个500mA升/降压转换器,可直接从电池组为低压逻辑供电,与传统LDO(功率效率约40%)相比具有更好的功率效率(高达90%)。该产品还包含一个200mA LDO稳压器,可为MCU和其它模拟外设供电。三个具有可编程增益的集成电流感应放大器能够为多种分流配置轻松编程。产品所实现的卓越集成度简化了设计,缩减了总体BOM成本,并将所需布板空间降低30%以上。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部混合信号事业部副总裁Davin Lee表示:“来自世界各地的电机控制领域客户要求我们提供灵活的解决方案,以推动缩短设计周期和提高集成度,从而降低成本并节省空间。RAA227063实现了以上所有特性,并成为我们卓越MCU产品的有力补充。”

RAA227063智能栅极驱动器的关键特性

  • 高集成度可简化变频器设计,可扩展MCU的电机控制能力
  • 可编程栅极驱动电压同时驱动N-MOSFET和GaN FET
  • 支持梯形、150°驱动和矢量电机控制算法
  • 反电动势(BEMF)传感简化了无传感器控制方式
  • 可通过SPI编程支持带有转子位置传感器(如霍尔传感器或编码器)的无刷直流电机
  • 可编程能力最高支持三相电流感应
  • 可扩展以支持多种MCU
  • 广泛的故障保护功能保护变频器免受灾难性故障的影响,并提供故障警告以便于故障排除
  • 自适应死区时间将开关功率损耗降至最低
  • 采样/保持功能提高了电流检测或位置检测的灵活性,可通过通用MCU驱动BLDC电机

成功产品组合

瑞萨将RAA227063与其他产品互补进行无缝协作,面向电机控制打造“成功产品组合”。例如BLDC牵引电机控制,该成功产品组合还包含瑞萨为电机控制而优化的新型RA6T2 MCU。瑞萨现已基于其兼容产品推出适用于各种应用和终端产品的250余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:renesas.com/win

供货信息

RAA227063现已上市,采用7mm x 7mm 48引脚QFN封装。瑞萨还提供RTKA227063评估套件,其中包括一个可使用多个CPU卡的500W逆变器。更多详情,请访问:renesas.com/RAA227063

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。