产品作为瑞萨现有Arm® CPU内核MPU阵容的新成员扩充RZ家族的产品组合

2022年3月1日

2022 年 3 月 1 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出基于64位RISC-V CPU内核的RZ/Five通用微处理器(MPU)——RZ/Five采用Andes AX45MP,基于RISC-V CPU指令集架构(ISA),增强了瑞萨现有基于Arm® CPU内核的MPU阵容,扩充了客户的选择,并在产品开发过程中提供更大灵活性。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部SoC事业部部长、高级副总裁新田启人表示:“我很高兴瑞萨能够成为首批推出Andes 64位RISC-V CPU内核通用MPU产品的企业之一。随着RZ/Five MPU的发布以及生态系统的支持,瑞萨在提供理想的RISC-V解决方案方面已先行一步。”

Andes科技公司董事长兼CEO Frankwell Lin表示:“RZ/Five是市场上率先采用基于Andes公司64位RISC-V内核构建的通用MPU。Andes曾与瑞萨在32位RISC-V产品中成功合作,现又携手推出64位AX45MP产品。我认为,这一进展将推动全球市场,让客户的设备得以尽早采用Andes先进的RISC-V处理器系列产品。”

物联网端点设备的理想选择

社会对太阳能逆变器或家庭安全系统网关等物联网终端设备的需求正在增加,以收集传感器数据并连接至服务器或云。RZ/Five针对这一需求进行了优化,可提供物联网终端设备所需的性能和外围功能。产品最大工作频率为1 GHz。其外围功能包括对多个接口(如两个千兆以太网通道、两个USB 2.0通道和两个CAN通道)的支持和双A/D转换器模块。同时还支持连接具有错误检查与纠正(ECC)及安全功能的外部DDR存储器。

通过工业级CIP Linux提供长期Linux支持

与RZ/G系列一样,RZ/Five也可使用具有Civil Infrastructure Platform™(CIP)Linux内核且经验证的Linux软件包(VLP)。CIP作为一款工业级Linux,提供超过10年的长期维护支持。这使得RZ/Five系列成为需要高可靠性与更长服务寿命的企业基础设施和工业领域应用的理想产品。此外,它还使得用户可大幅缩减未来的Linux维护成本。

与RZ/G2UL兼容的外围功能和封装

RZ/Five的外围功能和封装与基于Arm内核的RZ/G2UL产品相兼容,可灵活重复使用经过验证的设计。RZ/Five还采用更小、更紧凑的封装,以更有效地满足复杂度较低的设计。作为评估环境,RZ SMARC评估板套件将配备一个符合SMARC 2.1标准的模块板(等同于目前RZ/G系列的评估环境)。该套件允许在RZ/Five CPU模块和RZ/G2UL CPU模块间进行切换及评估,使评估变得更为轻松,并缩短产品开发周期。

基于RZ/Five的“成功产品组合”

瑞萨将为RZ/Five CPU模块提供完整的系统解决方案,包括瑞萨DA9062电源管理IC、5P35023可编程时钟发生器、AT25QL128A闪存,以及实现系统复位等外围功能的SLG46538 GreenPAK IC。这些器件在瑞萨“成功产品组合”中无缝协作。例如用于单核Cortex-A55 MPU的SMARC系统等,亦可用作参考设计以缩短产品开发时间。瑞萨已开发并推出众多“成功产品组合”。其结合了瑞萨产品组合中在技术上相兼容的器件,旨在帮助客户加速设计进程并更快地将产品推向市场。目前,瑞萨拥有适用于各种应用的280余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win

供货信息

RZ/Five MPU样片即日起发售,并计划于2022年7月开始量产。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/rzfive

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Civil Infrastructure Platform是Linux Foundation在美国和其它国家的商标或注册商标。Arm是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。