全新软件与瑞萨卓越的锂离子电池管理IC配合使用推动符合ASIL D标准的设计

2022年6月2日

2022 年 6 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,面向电动汽车(EV)车载电池管理系统(BMS)设计人员推出符合AUTOSAR标准的复合驱动程序(CDD)软件模块。此款全新软件与广受业界好评的瑞萨ISL78714锂离子电池管理IC配合使用,以加速下一代系统的设计并优化性能。

全新CDD软件旨在与瑞萨BMS成功产品组合参考设计硬件套件配合使用,其中包含ISL78714 IC和RH850/P1M MCU。CDD包括了瑞萨为RH850 MCU提供的所需微控制器抽象层(MCAL)模块的配置与集成,构建了一个完整的底层软件解决方案,用于电池电芯电压采集和温度测量,并控制ISL78714的电压均衡功能。可配置的参数决定了BMS系统中的电芯数量和所需的电池电芯数据采集率。

CDD软件具备一个简单但功能齐全的API,允许终端用户的应用软件实时接收电池电芯测量数据。操作ISL78714所需的软件接口和协议管理均内置于CDD软件中,并在MCAL模块包含的底层SPI、GPIO及通用定时器(GPT)驱动上运行。CDD软件为用户提供一个实用架构,以简化其软件设计,从而让他们能够更专注于应用功能开发。

全新ISL78714 CDD软件是遵循ISO26262 ASIL D(最高级别的汽车功能安全标准)开发流程开发的。RH850/P1M和MCAL模块也达到了ASIL D的要求。ISL78714 CDD软件作为ASIL D软件开发的成功模板,是极具参考价值的。在设计方面有协助需求的用户,可以与瑞萨的合作伙伴TATA Elxsi签订合同来开发并优化其系统。

瑞萨电子汽车模拟电源与视频事业部副总裁Niall Lyne表示:“随着电动车市场持续快速增长,电池管理是新车能否取得成功的一个关键因素。瑞萨ISL78714 IC与我们全新的CDD软件相结合,帮助客户在电池管理系统中获得卓越性能,缩短开发时间,同时简化实现ASIL D安全要求的开发过程。”

Our Next Energy(ONE)公司电池管理副总裁Chris Klesyk表示:“瑞萨ISL78714电池管理IC的独特性能与全新CDD软件相结合,为我们集成BMS的开发搭建了一个强大平台。这一技术合作关系是满足ONE公司当前BMS需求的基础,也为未来的提升开辟了蹊径。”

供货信息

全新CDD软件和瑞萨BMS参考设计硬件套件(ISL78714BMS5XBEKIT1Z)现可以向认证用户提供。瑞萨在一篇博客中介绍了有关该解决方案的更多细节,请访问:https://www.renesas.com/blogs/jump-start-bms-asil-software-development-isl78714-complex-device-driver。了解更多产品信息,请访问:www.renesas.com/isl78714

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。