I3C生态系统的扩展加速了数据中心和嵌入式平台及应用中DDR5解决方案的产品认证和采用
2020年9月30日

2020 年 9 月 30 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布瑞萨I3C IMX3102 2:1总线多路复用器、IMX3112 1:2总线扩展器和DDR5 SPD Hub SPD5118已通过ASPEED Technology认证,可适配其面向数据中心及嵌入式平台和应用的前沿产品AST2600基板管理控制器(BMC)。瑞萨电子作为ASPEED AST2600 BMC批准供应商清单(AVL)中的首个I3C合作伙伴,为客户提供了一条轻松的迁移路径,使他们的DDR5平台和板卡可从I2C或其它传统的总线接口升级为全新高速I3C规格。

瑞萨I3C驱动器和扩展器产品包含众多功能,与现有解决方案相比,客户可以更高效、更低成本地开发其应用。这些功能包括基于I2C/I3C命令进行带内切换控制、支持主器件工作在3.3V而外设工作在1.0V时的电平转换,以及通过免除上拉电阻等额外电路降低物料清单成本。结合ASPEED AST2600 BMC,瑞萨I3C器件带来设计便捷、带宽增强且系统成本优化的组合解决方案,满足客户的应用需求。

瑞萨电子数据中心事业部副总裁兼总经理Rami Sethi表示:“我们对设备进行严格的验证,以确保其规格合规以及与基板管理控制器等主要组件的互操作性,获得客户的青睐。我们很荣幸能与ASPEED这样领先的生态系统合作伙伴携手,加速DDR5解决方案对I3C标准的推广使用,并使我们共同的客户在实现向全新高速总线接口飞跃发展的过程中,能够充满信心地进行设计。”

ASPEED Technology董事长兼总裁Chris Lin表示:“BMC SoC AST2600是我们首款支持I3C接口的产品,我们很高兴能与瑞萨这样强大和值得信赖的伙伴合作,共同将I3C接口引入服务器市场。瑞萨优秀的产品和快速的响应支持让我们能够在短时间内完成I3C接口的验证。得益于瑞萨与ASPEED的全面互操作性测试,我们的客户将节省大量设计工作和时间,从而获得双赢。”

随着向DDR5平台发展的势头日益强劲,I3C作为一种高速主机接口总线,因其12.5Mhz的速度远超I2C的1MHz而逐渐受到业界青睐,适用于需要主设备与外围设备或从属设备间进行更快速通信的应用。瑞萨强大的I3C总线扩展器件阵容适用于大规模、高速控制平面设计,进而持续引领I3C的发展,并为环境控制、高级遥测、安全性和故障恢复等打造先进功能。

瑞萨成为AST2600 BMC AVL的首家I3C和SPD集线器设备提供商,反映了两家公司的紧密合作与共同承诺,为数据中心以及嵌入式平台与应用中所采用的DDR5存储器解决方案,铺平通往I3C的发展道路。双方积极参与测试、优化和验证层面的协作、产品路线图和技术协同,以扩大I3C生态系统并支持共同的客户。

供货信息

瑞萨I3C设备和评估板现已向认证客户提供样品。更多信息,请访问www.idt.com/memorymuxwww.idt.com/spdhub。ASPEED的AST2600 BMC与评估板也已提供样品,其支持I3C的BMC固件已上市。有关ASPEED的其它信息,请访问www.ASPEEDTECH.com

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

分享此文章

分享此文章