2015年10月30日,日本东京讯 — 瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)今天宣布了截至2015年9月30日的半年综合财务业绩。
截至2015年9月30日的季度 | 截至2015年9月30日的半年 | |||
---|---|---|---|---|
十亿日元 | 占净销售额% | 十亿日元 | 占净销售额% | |
净销售额 | 181.4 | 100.0 | 360.7 | 100.0 |
半导体销售额 | 177.0 | 351.5 | ||
其它销售额 | 4.4 | 9.2 | ||
营业收入 | 30.7 | 16.9 | 63.1 | 17.5 |
普通收入 | 33.8 | 18.6 | 67.1 | 18.6 |
归属于母公司股东的净收入 | 27.5 | 15.2 | 57.4 | 15.9 |
资本支出 (注3) | 11.1 | 30.7 | ||
折旧及其他 | 15.5 | 30.9 | ||
研发费用 | 27.0 | 46.7 | ||
日元 | 日元 | |||
汇率(美元) | 123 | 122 | ||
汇率(欧元) | 137 | 134 |
截至2015年9月30日 | |
---|---|
十亿日元 | |
总资产 | 866.4 |
净资产 | 360.4 |
股权资本 | 358.2 |
产权比率 (%) | 41.3% |
有息债务 | 254.8 |
注1: 所有数字均四舍五入到最接近的亿日元。
注2: 截至2015年9月30日的半年综合财务业绩尚未经审计师审核。根据后续事件或审计师的审核,这些数字可能会发生变化。
注3: 资本支出是指对物业、厂房及设备(制造设备)和无形资产的订货量。
注4: 折旧及其它包括无形资产的折旧和摊销以及季度合并现金流量表中长期待摊费用的摊销。
本新闻稿中关于瑞萨电子株式会社及其附属公司(下文统称为“我公司”)的计划、战略和财务前景方面 的声明属于前瞻性声明,包含风险和不确定性。我公司特提前提醒您:实际业绩可能与此类前瞻性声明存在重大差异,这归因于多个重要因素,包括但不限于:我公 司所处市场(主要为日本、北美、亚洲和欧洲)的总体经济状况;市场中对产品和服务的需求以及竞争定价压力;在竞争激烈的市场中持续使客户认可产品和服务的 能力;汇率波动,尤其是日元与美元之间的汇率波动,以及其他因素,例如世界经济衰退、全球市场财务状况恶化;或国内和海外股市低迷也可能使实际结果与预计 业绩产生差异。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球 领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。