将语音通信和数据通信集成在建筑配电网络中,降低布线成本

2017年9月13日

2017年9月13日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布推出新型语音电力线通信(PLC)解决方案,支持在现有电力网络中进行数据通信和语音通信。PLC解决方案可减少建筑物内部布线的数量,从而降低公共广播(PA)系统和安全系统的实施和维护成本。

新解决方案由管理PLC通信的瑞萨电子PLC软件调制解调器(R9A06G037)和控制音频编解码器处理的RX651微控制器(MCU)组成。新解决方案以低成本将语音功能集成到现有装置中,能够让系统制造商增强安全系统。对包括各种传感器和语音通信的新装置而言,布线成本可以减少约60%,而安装和维护成本可以降低达40%。

办公楼等设施安装了各种管理系统,包括气候控制系统、照明、各种传感器、建筑物公共广播系统和安全系统。在过去,每个系统都需要自己的专线。近来,趋势已经转向在这些通信线路与电力系统共享的配置中利用现有的直流(DC)电力线。

 

然而,由于延迟时间的波动,使用电力线进行语音通信的尝试导致音频质量较差。为解决这个问题,新的语音PLC解决方案在音频传输期间使用优先级控制几乎消除了语音通信中的延迟波动,即使在信号控制通信和语音通信在相同电力线上工作的情况下也是如此。这样可以确保音频质量始终保持稳定。此外,该解决方案将音频优先级控制功能与瑞萨电子的窄带PLC技术优化结合,可在不使用中继器的情况下使用长度超过一公里的信号线。通过在现有电力网络上结合数据通信和语音通信,新解决方案可显著减少建筑物管理系统所需的布线量,并有助于降低维护成本。

 

实现音频传输中的优先级控制,抑制延时变化,保证音质稳定

在PLC系统中,多个设备使用电力线作为通用通信介质,因此必须避免发生数据冲突。这类似于无线通信中使用的防冲突功能,确认无其它设备正在通信后,即会进行传输数据。瑞萨电子的语音PLC解决方案利用优化的防冲突功能,优先执行“语音”传输的设备。这样可以最大限度地减少通信延迟的波动,确保稳定的语音通信不会出现中断。

 

支持超过一公里的长距离传输,无需继电器,可在每个装置内进行广泛的覆盖

PLC系统通常包括中继(跳跃)机制以扩展距离覆盖。然而,这些机制也会导致数据传输过程中波动增加。R9A06G037 PLC芯片集成了模拟前端电路,具有用于传输和接收的宽动态范围、可变放大器,以及ADC和DAC外围设备。此外,瑞萨电子提高了用于执行PHY层处理的DSP的工作频率,并增加了PLC处理的特殊指令。这些增强功能可以使极小的信号具有更高的灵敏度,以及对电力线路产生的噪声具有更好的抗扰度,从而确保实现长距离通信。新语音PLC解决方案已经过测试,被证明可以支持超过128个节点连接、超过一公里长的直流电力线,而无需使用中继器。

 

易于实现的软件堆栈可缩短系统开发所需的时间

新解决方案与运行在瑞萨电子RX651 MCU上的灵活可配置软件堆栈相搭配。该软件堆栈可以让用户轻松选择和实现具有所需特性的音频编解码器,大大缩短了系统开发所需的时间。

 

该解决方案将从2017年10月起开始供货(供货时间如有更改,恕不另行通知。)

(备注)本新闻稿中提及的产品和服务的所有名称是其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。