AVL提供全面支持,助力瑞萨客户开发复杂和专业的功能安全系统
2022 年 2 月 17 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)和致力于汽车领域系统开发、模拟及测试的优秀企业AVL今日宣布,将共同为客户提供支持,助力开发符合ISO 26262国际汽车功能安全标准的电子控制单元(ECU)。基于此项合作,AVL将为瑞萨汽车领域客户开发更高性能的功能安全系统提供全面的支持。
高效地开发符合功能安全标准的先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶(AD)系统已成为一项挑战。为此,瑞萨针对ISO 26262的ASIL B至ASIL D安全等级推出车载R-Car片上系统(SoC)、RH850微控制器(MCU)、电源管理IC(PMIC)和软件解决方案。然而,为了满足功能安全要求,包括半导体器件在内的整个ECU系统都必须符合相关标准。因此,即使使用符合功能安全要求的R-Car和RH850等产品,开发满足ISO 26262标准的ECU仍需要深入的系统级专业知识。AVL的硬件与软件支持符合ISO 26262标准ECU的开发,且享誉业界。通过此次合作,瑞萨的客户不但能够充分利用瑞萨的尖端安全解决方案,还将同时受益于AVL的功能安全专家支持,缩短符合ISO 26262标准ECU的开发周期。
瑞萨电子汽车数字产品营销事业部副总裁吉田直树表示:“我们很高兴能够为瑞萨的客户带来AVL在汽车安全领域的先进技术与丰富经验。通过这一合作将使我们遍布全球的客户都能够借助瑞萨的高可靠性产品快速开发符合ISO 26262标准的ECU。”
AVL功能安全和网络安全总监Dirk Geyer表示:“随着ADAS/AD的普及,需要支持功能安全的ECU数量必将显著增加。AVL可面向各种级别的安全保障提供硬件与软件支持,包括定制FMEDA和特定产品故障率分析等高级支持。我们期待能够为瑞萨的客户提供全面的全球支持。”
有关瑞萨电子与AVL携手提供功能安全支持的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/software-tool/safety-support-program-consultancy-r-car-automotive-applications。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
关于AVL
位于德国雷根斯堡的AVL Software and Functions GmbH是AVL集团致力于电子驱动与软件开发的全球中心。
作为致力于汽车工业及其它领域系统开发、模拟和测试的全球最大独立企业,AVL集团凭借其开拓精神带来全新概念、解决方案和方法,从而塑造了面向未来出行的技术趋势。
AVL可支持客户从构思阶段到批量生产的整个开发过程。为加速实现自动化与互联交通的愿景,AVL已在ADAS、AD和数字化领域构建了强大竞争力。
AVL的激情在于创新。AVL与遍布26个国家的国际专家网络和全球45个技术与工程中心一起,推动“可持续出行”趋势,以实现绿色未来。(www.avl.com)
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。